This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:OCE 和 OCSD 之间有哪些不同行为?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1132949/tas5825m-what-are-difference-behaviors-between-oce-and-ocsd

器件型号:TAS5825M

数据表中对 OCSD 的唯一描述。

 以及 OCE 的一些简要说明。

寄存器0x70中的故障指示灯

我的问题是:

OCSD 和 OCE 实际上是相同的内容吗?

如果不是、它们之间有哪些不同行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、您可以认为它们是相同的。

    OCE:通常表示过流错误阈值。

    OCSD 意味着 一旦触发 oc、器件将关闭。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ji、

    OTE 和 OTSD 也是相同的概念?

    OTE:通常指过热误差阈值。

    OTSD 意味着 一旦触发 OTE、器件将关闭。

    是吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Axel

    是的、你是对的。

    谢谢

    Jesse