This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2560EVM:TAS2560EVM 更改 I2S 设置

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2560EVM, TAS2560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1132793/tas2560evm-tas2560evm-changing-i2s-settings

器件型号:TAS2560EVM
主题中讨论的其他器件: TAS2560

我想使用 TAS2560EVM 以不同的采样率向 TAS2560发送 I2S 数据。 有可能吗? 我相信它发送到 TAS2560的默认速率是48kHz。

在我们的定制应用中、我们将发送16kHz 采样率音频。 我可以使用 EVM 测试这一点吗?

此外、仅通过 BCLK (MCLK 保持悬空)以16kHz 的频率发送音频的正确设置是什么?

使用创建转储文件时、输出似乎不正确:

在测试期间、我必须将寄存器0x0F 设置为0x00才能通过 BCLK 获取音频。 但是、音频会降级、并且声音会随着高增益噪声而更加消声、就像有人调到最大音量一样、但语音部分仅占一半。

我注意到将 PLL ICTRL 设置更改为1有所帮助、但我看不到有关该寄存器功能的文档(在数据表中):

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Du Lo:

    我手头上有 EVM、  明天可以在相同的条件下对其进行故障排除。 您能否说明您的目标音频时钟频率为1.56Mhz?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 EVM 时、我不确定可以在哪里更改它。 目前、使用示波器进行测量、我看到 EVM 中的 BCLK 显示为3.07MHz。

    使用公式 BCLK = WS *字数*字长= 16kHz * 2 * 16位= 512kHz。 这应该是我的定制板上的 BCLK。 如果我可以使用 EVM 对此进行仿真、那会很有帮助。 请告诉我 BCLK 的数学和/或公式是否已关闭。


    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Du:

    您的公式正确。 此外、我在相同的条件下运行 EVM、并且具有类似的不良音频回放、您必须增加采样频率以与下拉菜单中显示的其中一个时钟频率保持一致、以获得清晰的音频。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以使用此 EVM 提高采样频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Du:

    进一步了解一下、应支持16kHz、请允许我再用一天的时间按照播放可接受音频的顺序配置 PLL 寄存器。

    感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Du:

    在对 EVM 和外部 I2S 源进行全面测试后、我们可以确认在 PLL 计算期间需要考虑的以下几点:

    • 支持16kHz 采样率、但需要 BCLK 上的最低频率
    • PLL 的输出必须为3072*FS,在这种情况下等于49.152MHz
    • 基于上述情况、并且 PLL_J 只能高达63、因此不支持512kHz 的 BCLK 频率
    • 例如、如果 BCLK 增加到1.536MHz 意味着2个通道、每通道48位(实际数据位仍可以是16位、偏移位)、则 PLL_J 可以设置为32、WCLK 为16kHz
    • 附件是上述测试的一个示例寄存器转储
      • w 98 00 00
        w 98 7f 00
        w 98 07 41
        d 10
        w 98 00 00
        w 98 7f 00
        w 98 07 00
        w 98 00 00
        w 98 7f 00
        w 98 01 01
        d 10
        
        w 98 00 00
        w 98 7f 00
        # Specify the clock (MCLK/BCLK)
        w 98 0f 01
        # PLL P
        w 98 0f 01
        # PLL J
        w 98 10 20
        # PLL D - MSB 6 bits
        w 98 11 00
        # PLL D - LSB 8 bits
        w 98 12 00
        w 98 00 00
        w 98 7f 00
        w 98 00 00
        #decimation and interpolation
        w 98 0d 18
        w 98 0e 10
        #clock error detection
        w 98 50 31
        w 98 04 5f
        w 98 15 00
        w 98 09 83
        w 98 00 00
        w 98 7f 00
        w 98 00 fd
        w 98 36 c2
        w 98 00 00
        w 98 7f 00
        w 98 08 01
        w 98 36 31
        w 98 22 3f
        w 98 00 00
        w 98 7f 00
        w 98 49 0c
        w 98 3c 33
        w 98 02 01
        w 98 07 41
        d 10
        w 98 00 32
        w 98 28 7f
        > fb
        > b5
        > 00
        w 98 2c 80
        > 04
        > 4c
        > 00
        w 98 30 7f
        > f7
        > 6a
        > 00
        w 98 1c 7f
        > ff
        > ff
        > ff
        w 98 20 00
        > 00
        > 00
        > 00
        w 98 24 00
        > 00
        > 00
        > 00
        w 98 00 33
        w 98 18 06
        > 66
        > 66
        > 66
        w 98 00 34
        w 98 34 3a
        > 46
        > 74
        > 00
        w 98 38 22
        > f3
        > 07
        > 00
        w 98 3c 80
        > 77
        > 61
        > 00
        w 98 40 22
        > a7
        > cc
        > 00
        w 98 44 3a
        > 0c
        > 93
        > 00
        w 98 00 00
        w 98 7f 00
        w 98 00 00
        w 98 7f 00
        w 98 00 33
        w 98 10 75
        > c2
        > 8e
        > 00
        w 98 14 6e
        > 14
        > 79
        > 00
        w 98 20 1e
        > 00
        > 00
        > 00
        w 98 24 21
        > 3d
        > 71
        > 00
        w 98 28 24
        > 7a
        > e1
        > 00
        w 98 2c 27
        > b8
        > 52
        > 00
        w 98 30 2a
        > f5
        > c3
        > 00
        w 98 34 2e
        > 33
        > 33
        > 00
        w 98 38 31
        > 70
        > a4
        > 00
        w 98 3c 34
        > ae
        > 14
        > 00
        w 98 00 00
        w 98 7f 00
        w 98 00 32
        w 98 3c 3d
        > 99
        > 9a
        > 00
        w 98 00 00
        w 98 7f 00
        w 98 00 32
        w 98 40 30
        > 00
        > 00
        > 00
        w 98 00 00
        w 98 7f 00
        w 98 00 32
        w 98 44 50
        > 00
        > 00
        > 00
        w 98 00 00
        w 98 7f 00
        w 98 00 32
        w 98 4c 02
        > 00
        > 00
        > 00
        w 98 00 00
        w 98 7f 00
        w 98 00 32
        w 98 54 00
        > 88
        > 40
        > 00
        w 98 00 00
        w 98 7f 00
        w 98 00 32
        w 98 58 00
        > 06
        > d3
        > 00
        w 98 00 00
        w 98 7f 00
        w 98 00 32
        w 98 60 28
        > 00
        > 00
        > 00
        w 98 00 00
        w 98 7f 00
        w 98 00 33
        w 98 40 00
        > 00
        > 00
        > 00
        w 98 00 00
        w 98 7f 00
        w 98 00 33
        w 98 64 39
        > 80
        > 00
        > 00
        w 98 00 00
        w 98 7f 00
        w 98 07 40

    如果还有其他问题、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Daveon 的详尽解释!

    我将对其进行测试。 周末愉快!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daveon:

    您能告诉我您的 I2S 外部源代码使用了什么? 如果这是我可以购买以进行配置的 TI 开发套件、这将是理想的选择。

    我想看看复制测试的最快途径是什么。

    谢谢、

    DU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Du:

    我们使用的外部 I2S 源设备适用于广泛的实验室测试(APx555)、我们不知道任何支持多采样率和时钟比率的 TI 平台。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速响应和支持!