This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6139A2:TPA6139A2内的-VSS 电压

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6139A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1133355/tpa6139a2--vss-voltage-inside-tpa6139a2

器件型号:TPA6139A2

您好!

这是一个简单的问题、什么是内部负电压-VSS?

我们想知道、它可以预期最大输出信号电压摆幅、但数据表中没有-VSS 的规格。

 

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki-San、

    VSS 电压与 VDD 电压电平相同、但为负电压、例如 VDD = 3.3V 时、VSS =-3.3V、 VDD = 2.8V 时、VSS =-2.8V、依此类推。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您的评论。

    绝对最大输入信号电压指定为-VSS-0.3V。

    但是、数据表中未显示 VSS 电压范围。

    如果 Vdd 为3.3V、则最大输入信号电压可为+3.6V 至-3.6V。 这是正确的理解吗?

    是否有任何计划在数据表中添加-VSS 电压范围的规格?

     

    另一个问题是共模输入电压规格。

    这是关于哪个引脚的规格?

    TPA6139A2输入引脚为具有直流阻断电容的 SE 模式、因此该规范可能是另一个引脚。

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    莫奇之山

    您对绝对最大值和 VSS 关系的理解是正确的。 我不知道本文档计划进行的任何更新、但我们可以在下一个版本中进行考虑。

    关于共模输入、+/-2V 规格实际上适用于模拟输入。 该规格的基本含义 是、如果输入信号高于/低于+/-2V、它可能会在输入端开始削波、即使输出在 VDD-VSS 范围内、也会导致输出端削波。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师