This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6140:将-5V/+5V 前置放大器输出连接到3.3V ADC

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC6140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1131833/tlv320adc6140-connect--5v-5v-preamp-output-to-3-3v-adc

器件型号:TLV320ADC6140

我需要将测量麦克风+前置放大器连接到 TLV320ADC6140输入。

前置放大器采用+5.5V 和-5.5V 对称供电、因此信号是单端信号、电压范围为-5.5V/+5.5V、这不是 ADC 输入范围(0-3.3V)

是否有人可以针对这种情况推荐设计?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christophe、

    请等待我们的 TI 工程师从工作假期返回星期二。 9月6日回答您的问题。

    感谢您的耐心等待

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么需要将前置放大器连接到 ADC 输入。 它已经是一个非常敏感的输入、可以处理非常小的信号电平。 第26页显示了连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的麦克风是声级计麦克风、没有相关的前置放大器就无法使用。 它可以使用50米或更长的电缆安装、这就是为什么有前置放大器的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    麦克风可接受对称+/-6V 电源。 也许我可以为其供电、以便麦克风电平-6V/GND/+6V 对应于 ADC 电平 GND/+6V/+12V。 由于它是具有低阻抗的前置放大器输出,我们可能可以将电压除以4以适应0/+3V 的范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以选择单端交流耦合方案、如上面的图27所示。

    使用1 μ F 电容器将 INM 连接到 GND。  

    如果您的 Mike 的麦克风前置放大器使用+/-6V 电源、则它可以产生的最大正弦波为12vpp。 这是一个4Vrms 信号。 在单端模式下、ADC 可接受最大1Vrms 信号。 n 交流耦合分压器应该起作用。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用配置了小于单位增益 的运算放大器来降低电平并对输入电压施加直流失调电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这就是我们的想法。 您能否为此提出一个参考设计、因为这对我来说并不是很明显?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christophe、

    Sanjay 或 Andy 对此延迟表示歉意、将尽快回复。 *为了保存记录,请等待响应,直到 Sanjay 或 Andy 继续执行该线程。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该能够将信号电容耦合到芯片中、如扫描中所示、直流电平由 ADC 引脚确定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 TLV320ADC6140输入通道设置,您能否确认最佳设置是什么? 单端、交流耦合、麦克风输入或线路输入? 2.5/10/20k 阻抗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它看起来麦克风前置放大器是一种已有的配置。 这意味着它有一个已建立的直流偏置电平并且有一个12vpp 最大信号、 此信号从引脚输出为一个单端输出。

    如果是这种情况、则信号可以电容耦合、如图 I 所示。

    我不知道麦克风缓冲器的载流容量、但要对缓冲器上的负载进行线性化、我们可以加速10k 负载。与电容器串联的39k 电阻器应足以将信号除以4。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    在数据表中、我看到 TLV320ADC6140有一个麦克风输入/线路输入设置、但我没有找到它真正做什么的信息... 有人知道它是如何工作的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅图。 对于麦克风和线路输入、交流耦合信号的技术规格都应该正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 事实是、我不理解注册表位"麦克风/线路输入"在 ADC 行为上的变化、它看起来没有记录...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个有效的问题。 让我看看这一点、然后再了解一下确切的差异。