主题中讨论的其它部件:PCM9211、 PCM5102A、 PCM2706
我有一个定制 PCB、其原理图与 EVM 板相同。
我正在尝试初始化芯片、我有一个处理 i2c 通信。
但我无法从放大器中获得任何声音。
I2S 信号由 PCM9211中的 DAC 生成。
主输出总线通过33Ohm 电阻连接到 TAS5731M。
另一个 DAC (PCM5102a) 连接到 PCM9211的另一个输出、我有音频。
在上一个主题中、您可以选择获取 EVM、但它不需要。
我有另一款基于同一 TAS IC 的产品来测试我的初始化初始化序列、因此它可以正常工作。
(请参阅下面所附的逻辑2.X 的初始化序列)
我将 PVDD 设置为12V、AVDD 和 DVDD 为3.3V。
在 bootrap 电容器上、我有大约12V 的电压。 输出 A、B、C、D 为6V
在 VREG 上:3.1V
在 VR_DIG 上、我具有:1.8V
在 GVDD_OUT 上:7.0V
在 SSTIMER 上:3.1V
这是 TAS 的后置初始化寄存器转储:
I: Device on address 0x001B I: Device initialized on address 0x001B: 1 V: Going to enable PCM9211 I: Device found on address 0x0040 I: Device initialized on address 0x0040: 1 V: Going to configure PCM9211 I: Main Mux: 2 I: Aux Mux: 2 I: DIT Mux: 4 I: ---TAS5731M------------- I: Reg 0x0000: 0b1101100(0x006C) I: Reg 0x0001: 0b0(0x0000) I: Reg 0x0002: 0b0(0x0000) I: Reg 0x0003: 0b10100000(0x00A0) I: Reg 0x0004: 0b101(0x0005) I: Reg 0x0005: 0b1010(0x000A) I: Reg 0x0006: 0b0(0x0000) I: Reg 0x0007: 0b1001000(0x0048) I: Reg 0x0008: 0b110000(0x0030) I: Reg 0x0009: 0b110000(0x0030) I: Reg 0x000A: 0b110000(0x0030) I: Reg 0x000E: 0b11010001(0x00D1) I: Reg 0x0010: 0b111(0x0007) I: Reg 0x0011: 0b10111000(0x00B8) I: Reg 0x0012: 0b1100000(0x0060) I: Reg 0x0013: 0b10100000(0x00A0) I: Reg 0x0014: 0b1001000(0x0048) I: Reg 0x0019: 0b110000(0x0030) I: Reg 0x001A: 0b1111(0x00F) I: Reg 0x001B: 0b11000000(0x00C0) I: Reg 0x001C: 0b10(0x0002) I: Reg 0x0020: 0b01000100111101111110010(0x0000897772) I: Reg 0x0021: 0b00100000011(0x00000403) I: Reg 0x0025: 0b110100111000101(0x000121345) I: ------------------------
这是播放声音时的寄存器转储(您可以在寄存器0x02上看到没有错误):
I: ---TAS5731M------------- I: Reg 0x0000: 0b1101100(0x006C) I: Reg 0x0001: 0b0(0x0000) I: Reg 0x0002: 0b0(0x0000) I: Reg 0x0003: 0b10100000(0x00A0) I: Reg 0x0004: 0b101(0x0005) I: Reg 0x0005: 0b1010(0x000A) I: Reg 0x0006: 0b0(0x0000) I: Reg 0x0007: 0b1001000(0x0048) I: Reg 0x0008: 0b110000(0x0030) I: Reg 0x0009: 0b110000(0x0030) I: Reg 0x000A: 0b110000(0x0030) I: Reg 0x000E: 0b11010001(0x00D1) I: Reg 0x0010: 0b111(0x0007) I: Reg 0x0011: 0b10111000(0x00B8) I: Reg 0x0012: 0b1100000(0x0060) I: Reg 0x0013: 0b10100000(0x00A0) I: Reg 0x0014: 0b1001000(0x0048) I: Reg 0x0019: 0b110000(0x0030) I: Reg 0x001A: 0b1111(0x00F) I: Reg 0x001B: 0b11000000(0x00C0) I: Reg 0x001C: 0b10(0x0002) I: Reg 0x0020: 0b01000100111101111110010(0x0000897772) I: Reg 0x0021: 0b00100000011(0x00000403) I: Reg 0x0025: 0b110100111000101(0x000121345) I: ------------------------
如果我在不执行关机步骤的情况下断开电源、使用备用硬件、则扬声器会碰到一个凸点。
我不会使用我的当前设计。 扬声器完全静音。
PCB 和原理图与我之前的帖子相同。

e2e.ti.com/.../Session-TAS.zip
如何对此进行故障排除?