This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1789:申请查询

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1133936/pcm1789-application-inquiry

器件型号:PCM1789

大家好、团队、

我的客户想知道器件(PCM1789PW)可以完全运行的最高结温(不是环境温度、而是结温)? 数据表显示、仅用于应力筛查的150C 绝对最大结温不含功能。  

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    让我检查一下这个、看看我是否可以找到任何信息。 我将在本周的剩余时间内外出、但 将在下周初之前通知您。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    我们在工作环境温度下执行所有产品测试和特性。  因此、我找不到 有关结温的官方数字、因为  DS 中没有直接提到该数字。 不过、我认为  您可以使用以下公式计算 b/w 结温和环境温度(Δ T)之间的差值、从而得出最大结温的粗略估算值:

    Δ_T =  功率 x  (结至环境热阻 +结至外壳 热阻)

    还有一个链接、可以阅读有关如何计算结温的更多信息:

    https://learn.sparkfun.com/tutorials/understanding-thermal-resistance/all

    希望这对您的客户有所帮助。

    此致、

    Arash