This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:用于驱动外部放大器的线路输出模式

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1131783/tas6424e-q1-line-out-mode-for-driving-external-amplifier

器件型号:TAS6424E-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS6424

您好!

我们计划使用 TAS6424E-Q1来驱动外部放大器、该放大器是300 Ω 差分输入阻抗、正如 TAS6424E-Q1数据表第62页所述、它只能支持600 Ω~4.7k Ω、我是否知道如果连接300 Ω 负载会发生什么情况? 电阻阈值是否可调节?  

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sam

      该负载范围来自我们设计团队的仿真结果。 他们将检查所有临界情况、并确保控制环路始终支持该负载范围。 使用超出此范围的负载可能会遇到稳定性问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

    由于300欧姆负载是硬性要求、并且线性输出模式存在稳定性问题、因此我们将使用扬声器模式来驱动300欧姆负载、我是否知道存在任何潜在风险? 即 SNR 较差。

    您是否具有线性输出模式下的 THD+N 与输出测量结果? 我想知道线性输出模式和扬声器模式之间的区别。

    谢谢

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sam

      仍然建议使用线性输出模式。 我与设计团队进行了两次检查、风险主要在于高阻抗侧、低阻抗如300欧姆、应该不存在稳定性问题、但我们不能使用具有此值的负载诊断功能。 由于值太小、它可能会报告短暂的加载错误。

      我需要一些时间来检查 THD 关于线性输出模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

     由于外部放大器在7.5Vrms 输入下的输出功率为55W (外部放大器的增益为6dB)、根据数据表、线性输出模式仅为5.5Vrms、 哪一项不足以驱动55W、因此扬声器模式可能是输出高于7.5Vrms 的唯一方法、您能否确认是否存在任何潜在风险?

    谢谢

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sam

    [引用 userid="437346" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1131783/tas6424e-q1-line-out-mode-for-driving-external-amplifier/4202007 #4202007"]线路输出模式仅为5.5Vrm[/quot]

    是的、对于 TAS6424器件、它采用这种设计方式、即使您提供0dBFS 输入、最大输出仍然只有5.5Vrms、也不能更大。 很抱歉。

    线性输出模式的 THD 与普通扬声器类似。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

    我们的产品必须支持4欧姆(扬声器)和300欧姆(外部放大器)负载、而无需更改硬件、扬声器模式似乎是我们可以选择的唯一方法、因此请帮助检查 以下特性是否存在任何问题:

    稳定性(相位裕度等)

    2.性能(THD+N、频率响应等)、请

    只需确保、是否需要对硬件进行任何更改即可支持4 Ω 和300 Ω 负载? 即 LC 滤波器配置。

    谢谢

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sam

      如果我们必须以这种方式使用、我们可以考虑在滤波器之后添加额外的 RC 系列。 RC 系列可以抑制谐振并保证稳定性。 THD 和效率会受到一些影响、但也不会太大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

    感谢您的支持。

    关于负载诊断、如果连接了300欧姆负载、TAS6424E-Q1会报告什么诊断结果? 是 OL 吗? 如果是、建议将其用作外部放大器检测吗?

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sam

      在这种情况下、OL 很可能会报告。 我们的放大器无法解决此问题、需要使用一些外部电路来检测负载诊断。