This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:将 DIT 从 SPDIF 更改为 I2S、同时将模拟输入更改为 SPDIF (第2部分)

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1134109/pcm9211-dit-from-spdif-to-i2s-at-the-same-time-analog-in-to-spdif-part-2

器件型号:PCM9211

大家好、

我想继续原来的帖子。

我随附了一张客户希望这样做的草图、使其清晰明了。 在本例中、PCM9211用作 I2S 从器件。

问题是  

是否可以 同时进行两次转换?

2. I2S 主机是否需要时钟?

3.如果可能的话,如何在寄存器设置中进行配置?

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi、您好!

    我的理解是、可以同时执行两个转换。 在受控模式下 CLKS 的时序要求  可在数据表的第10页上找到。 另请注意 ,如果您在从模式下使用 PCM,  则 BCK 和 LRCK 是 ADC 的输入。 BCK 必须为64fS。

     您针对第三个问题具体询问了哪些寄存器?

    此致、

    Arash