This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3268:用于编解码器 TLV320AIC3268的 Linux 驱动程序

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3268, AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1133998/tlv320aic3268-linux-driver-for-codec-tlv320aic3268

器件型号:TLV320AIC3268
主题中讨论的其他器件: AM3352

硬件:AM3352通过 I2C 和 I2S 连接到编解码器 TLV320AIC3268

我正在使用旧的 TI-SDK 6.0 (Linux 内核3.2)、需要使用  TLV320AIC3268的驱动程序。

TI 提供的驱动程序:

https://git.ti.com/cgit/ti-analogue-linux-kernel/dmurphy-analogue/tree/sound/soc/codecs/tlv320aic326x.c?h=tlv320aic3268_44_kernel&id=07adbd28685347b6dad5c6dd651f8b2bfa0ddaf8

https://www.ti.com/tool/TLV320AIC32XX-DRIVERS

如果必须、我将升级到新的 SDK (08.02.00.24)、

但我需要知道该驱动程序与哪个 Linux 内核和 TI-SDK 兼容。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我们的编解码器专家延迟了至少24小时回答您的问题。

    感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信这是内核5.10的版本、我正在联系我们的软件团队进行确认。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    代码支持内核4.4。 和32位。  我不能在 新 SDK (08.02.00.24)上使用此驱动程序,因为新 SDK 使用内核5.1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  哪个 TI-SDK 具有内核4.4?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否向 AM3352处理器团队提出此问题?

    谢谢。