你(们)好
我尝试使用 PurePath 5.95、在输出端使用 I2S 麦克风和 I2S 放大器对简单应用进行编程

在构建并执行"下载并运行"后、程序会检测 到电路板、并且它已经很好地加载了固件。

但该程序不执行任何操作、放大器中没有音频输出;当我修改 GEQ_5_1块中的值时、它会返回错误

您是否在 PurePath 上有一个示例项目来检查 I2S 音频输出、或者我该如何检查程序是否正常运行?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我尝试使用 PurePath 5.95、在输出端使用 I2S 麦克风和 I2S 放大器对简单应用进行编程

在构建并执行"下载并运行"后、程序会检测 到电路板、并且它已经很好地加载了固件。

但该程序不执行任何操作、放大器中没有音频输出;当我修改 GEQ_5_1块中的值时、它会返回错误

您是否在 PurePath 上有一个示例项目来检查 I2S 音频输出、或者我该如何检查程序是否正常运行?
您好!
下面是您可以在设置中尝试的 AIC3254 PPS 流的示例。
PPS 中的默认配置使用 IN1L/R 输入、此输入与电路板上的 J1有连接、您可以将其连接至 音频输入源并将其记录或播放至音频输出。 如果您想使用板载 MIC、则可以根据需要修改寄存器。
这是有关配置器件寄存器的常见问题解答链接。
下面是我针对上述情况汇总的一个示例。