This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:TAS6424EQDKQRQ1

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1134415/tas6424e-q1-tas6424eqdkqrq1

器件型号:TAS6424E-Q1

您好,专家:

  我只是从网站下载 TAS6242E-Q1数据表,我发现第1页的特性“音频输出”显示了项目 规格->“在14.4V VBTL 下为2欧姆负载提供45W、10% THD”,但我检查了第7.5节“电气特性”输出功率为47W (典型值),在相同条件下不是45W。 请问哪一个是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    电气特性表是正确的值。   

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:

     收到并非常感谢您的评论。