This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5825P:计算 DRV5825的串联隔离电阻

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1133897/drv5825p-calculate-series-isolation-resistor-for-the-drv5825

器件型号:DRV5825P

您好、Sirs、

除了电路分类保护、压电式扬声器本质上是电容式的、我们通常在放大器反馈环路之外添加一个小值串联电阻器、以确保驱动它的放大器不会变得不稳定或在180度相移时振荡。  由于 DRV5825文档中没有此类设计、您是否可以提供公式来根据工作频率范围和扬声器电容获得优化的隔离电阻?

谢谢、此致、

陈耀恩
2022年9月13日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我们没有具体的计算方法。 通常、我们通过仿真来确定环路的稳定性。 您可以为我们提供扬声器的电容值和串联的电阻值、我们还可以帮助您进行仿真验证。

    我的电子邮件是 wei-qiu@ti.com。

    BR。

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    案例1:6uF 扬声器+ 3.3 Ω 串联电阻
    案例2:10uF 扬声器+  3.3 Ω 串联电阻

    非常感谢、

    陈耀恩
    2022年9月14日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    通过仿真验证、上述两种情况都是稳定的。 测试条件为768k 的开关频率和175k 的带宽。

    案例1 开环波特图:

    案例 2开环波特图:

    BR。

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wei、感谢您的细致支持... Wayne Chen