This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584Q1EVM:睡眠模式下的功耗过高

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6584Q1EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1133975/tas6584q1evm-too-high-power-consumption-in-sleep-mode

器件型号:TAS6584Q1EVM

你(们)好

我正在测试 TAS6584Q1EVM。 在所有4个通道均处于睡眠模式的情况下、功耗约为2W。 这是正常的吗? 我希望值更低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Giampiero

      您能告诉我们有关如何测试该值的更多详细信息吗? 您使用的 PVDD 和 VBAT 电压、还在哪个点测试了电压和电流? TAS6584Q1器件的功耗不应太高。 但该 EVM 还具有许多其他器件、无论 TAS6584Q1是否工作或处于睡眠状态、它们都将继续工作。 整个 EVM 板具有此功耗是正常的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    我们找到了解决方案!

    我们最初将 PVDD 和 VBAT 连接在一起、 因此内部电压稳压器消耗了一个固定电流值。

    我们只是为 VBAT 提供了一个低于 PVDD 的电压值、IVR 关断、然后固定功耗消失了。

    现在、功耗达到了我们的预期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Giampiero

      很高兴听到我们解决了这个问题!