This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4201:PCM4201:直流耦合?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1271, PCM4201, THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1134451/pcm4201-pcm4201-dc-coupled

器件型号:PCM4201
主题中讨论的其他器件:ADS1271THS4551

您好!

我使用的 ADS1271 具有良好的直流和交流性能。

目前、该器件已缺货、因此我正在考虑使用 PCM4201替换它。

除了交流电、我的应用还需要一个传感器进行直流耦合、以测量其偏置电压。

可以为每个器件校准传感器偏置、因此应校正偏移误差(如果有)。

¿无需隔直电容即可直接连接输入端吗?

¿每个器件的直流失调电压是否相同、 因此可以进行校正?

¿直流响应是否在线性范围内?

谢谢、

Pablo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅数据表中的上述电路。 在该电路中、差分输入均提供2.5V 的直流偏置。 交流信号作用差分信号可提高1个输入端的电平、同时降低另一个输入端的电平。

    我不知道您的传感器的性质、但您 可以向直流电平添加失调电压、使净电平为2.5V。 然后您将会短路

    从该原理图中的耦合电容器中取出、只需将失调电压输出连接到输入即可。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanjay、

    感谢您的回答。 我认为你是对的。
    实际上、我一直在考虑使用 具有共模电压输入(VOCM)的 THS4551差分放大器。 我要将其连接到2.5V 电压基准。
    我认为、除了自身转换器的偏移误差之外、没有其他问题可以通过软件纠正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是一种可能的实现方式