This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCMD3180:软件睡眠后不保留寄存器

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: PCMD3180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1048838/pcmd3180-no-register-retention-after-software-sleep

器件型号:PCMD3180

大家好、我在从软件睡眠模式返回时遇到 PCMD3180寄存器不被保留。

硬件睡眠模式工作正常(SHDNZ 引脚)、在这种情况下、显然不需要配置保持。

但我希望节省唤醒时间、因此我希望使用软件睡眠模式并希望保留设置。

我遵循数据表(SBASA14–2020年5月)第 8.2.1.2节第4点和第5点的说明。

SHDNZ 完全未被触摸、只 写入睡眠寄存器 P0_R2。 P0_R119确认睡眠模式发生。 电流消耗也证实了这一点。

唤醒时、我的应用程序不起作用。

如果读回寄存器、我会看到默认值。 例如、寄存器0x07保存值0x30、尽管在睡眠前是值0x40。  我也会看到其他寄存器的默认值。

我已尝试在软件睡眠模式下使 MCU 保持完全启动并运行、以完全确保 PCMD3180不会发生功率损耗。

但我也有相同的体验、如果 SW 睡眠时间长于~2s、寄存器会恢复为默认值。

我希望根据第7.4.2节(睡眠模式或软件关断)保持

"""""在睡眠模式或软件关断模式下、该器件从 AVDD 消耗极低的静态电流
电源供电、同时允许 I2C 或 SPI 通信唤醒器件以进行活动操作。
当主机器件将 SLEEP_ENz、P0_R2_D0位设置为1'b0时、该器件还可以进入睡眠模式。 如果
当器件处于活动模式时、SLEEP_ENz 位会置为低电平、器件会使上的音量下降
记录数据、使模拟和数字块断电并进入睡眠模式。 但是、器件仍然存在
继续保留器件配置寄存器和可编程的最后一个编程值
系数。""

您是否知道这里会出现什么情况?  我是否应该为寄存器的保留进行任何特殊配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已将 EVM 发送给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我仍然没有收到该套件。 您能否向我发送跟踪编号、以便我可以检查它卡在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roland、

    Sanjay 因印度假期而不在办公室。 他可以在明天查看 EVM 的出货情况。

    此致、

    Arthur

    我被告知正在运输途中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、能否检查配送状态? 我仍未收到。

    BR、_Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们很久以前就已经将 EVM 推出以供运送。 我们正在尝试详细了解为什么它没有到达您的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 EVM 仍未到达。 您可以向我发送跟踪号吗? 如果我们找不到 EVM、请发送另一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    货物似乎有一些问题、我们无法找到跟踪号。

    我们将尝试安排新货件。

    我对这一重大延误深表歉意

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DHL

    3527812665

    您能不能在收到 此电路板后告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我收到了该套件。 它包括

    • AC-MB DC058修订版 A  
    • PCMD3180EVM-PDK

    是否可以向我发送操作 接收到的板所需的 PC 安装下载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://www.ti.com/licreg/docs/swlicexportcontrol.tsp?form_id=335111∏_no=PCMD3180-DESIGN&ref_url=asc_amps_audio

    您需要下载 Pure Path 控制台软件,在该软件中可以访问 PCMD3180的 GUI。 您需要请求此软件的访问权限。

    请尝试此链接。 如果您提出此请求有任何问题、请告诉我

    http://www.ti.com/lit/pdf/SBAU335

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已安装 PurePath 并添加了应用。 在 PurePath 中、我可以看到 PCMD3180和 I2C 主应用程序。

    当我连接套件时、两个电路板上的电源 LED 都会亮起、并且 USB 就绪 LED 亮起。 它看起来工作正常。

    遗憾的是、在 PurePath 中、两个应用都显示为断开连接(左下角为灰色)、并且在打开应用时显示为离线。 我找不到任何可连接的解决方案。  已尝试多个 USB 端口和新电缆、重新安装 USB 驱动程序等

    版本详细信息:

    USB 驱动程序详细信息:
    TI USB 音频 UAC2.0
    4.59.0.40491
    2019.03.27.

    PurePath 关于窗口:
    PurePath:v3.2.1 Build306
    PCMD3180:3.0.5
    I2C 主设备:3.0.1-alpha 3.

    Windows 64位10.0.19043内部版本19043

    电路板硬件设置:S0= S1=ON. USB 电源跳线已连接。 IOVDD 跳线连接到3.3V。

    您是否知道这里可能会出现什么错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试在 EVM 完全通电后重新启动 PPC3? 这会产生什么影响吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有助于完成重新引导、重新连接和重新启动 PPC3。 现在、底部有"Connect"按钮、连接良好。 尝试写入寄存器。