主题中讨论的其他器件: AM5718
尊敬的 TI 团队:
我们使用 TLV320ADC3140的 INP/M1来记录32KHz 波形、但输出 wav 文件中的波形如下所示约为14kHz、该波形看起来不好。
~命令:root@am57xx-EVM:~# arecord -DHW:0、0 -c 4 -r 384000 -f S32_LE -d 5 μ s/ 32KHz_test.wav
顶部波形:32kHz
底部波形:来自输出 wav 文件的波形。

拐点:

请帮助改进并 提供一些调试建议。
此致、