This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1863:L/R 通道 CMRR 差异

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1863, TAS5825M, TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1044548/pcm1863-l-r-ch-cmrr-difference

器件型号:PCM1863
主题中讨论的其他器件: TAS5825MTAS3251

大家好、

我们发现 PCM1863双 通道 CMRR 有些不同(引脚
30、Pi28/Pin29、27)连接到 TAS5825M、

在1dB 内具有2个 L/R、 但其他2个 PCM1863 L/R 为8dB、其中一个是 R Channel 相对较差、另一个是 L

通道更糟、
因此、我们 A-B-A 对 PCM1863进行了概述、测试后特性发生了变化;
数据表显示 CMRR 为56dB。 我想知道测量了哪些条件。

e2e.ti.com/.../PCM1863.pdfe2e.ti.com/.../TAS5825M.pdf 同时、请帮助我们确认是否有任何改进我们产品线的建议、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    8dB 的 CMRR 变化不是意料之外的、除了数据表中所说的那样、我可以提供这些信息来帮助您、除此之外没有其他条件。

    至于原理图 PCM1863、虽然我不确定为什么您有二极管、但它看起来不错。 对于其他原理图、您必须在该器件的论坛中发布。

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

     但是、对于 PCM1863 CMRR 差异、每个 EV 样本之间的连接电路差异很大、一些原型为55dB、一些原型低至30dB、
    无论它是否与软件设置相关、请提供有关在左通道右通道大于40dB 时如何产生 CMRR 的建议。 谢谢
    e2e.ti.com/.../1863-sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否告诉我您在测量期间是否使用 PGA/AGC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    对于 PCM1863 CMRR 差异、请为电路图附上文件。每个 EV 样本之间存在很大差异、我们的一些原型为55dB、有些原型低至30dB、
    无论它是否与软件的设置相关、请告知我们在左通道右通道大于40dB 时如何产生 CMRR。 谢谢!

    e2e.ti.com/.../3365.1863-sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    供参考、Carson 在周五之前下班、届时可以与您联系。  

    谢谢、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卡森:

    对于 PGA/AGC、测量答案如下所示。

    当前 PGA L/R 设置为-1.5dB、AGC 禁用、
    已尝试将 PGA 设置为10.5dB、
    CMRR 得到改善、
    但 SNR 更糟、
    因此无法使用 IT 方法、
    还有其他要测试的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin。

    感谢您提供此信息。 Carson 明天回到办公室、我们将为您更深入地探讨这一点。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 PGA 设置为单位增益时、您是否能获得更好的 A-B-A 交换一致性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已经进行了 A-B-A 交换测试、该现象遵循 PCM1863

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些芯片的测试范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    输入100mV 100Hz;  

    数据表 CMRR 测试条件是什么? 您是否会帮助提供建议?

    客户测试条件为 I2S 输出至 TAS3251 4 Ω/2V/1W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将 使用100mV 和1kHz 频率、但未设置增益。

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卡森:

    对于 输入100mV 100Hz;条件、  

    我们的电流测试结果表明、L 通道为38dB、R 通道为52dB、L 通道为49dB、R 通道为26dB。
    相同的 PCB 将具有太大的差异 CMRR 结果。
    无法在大规模生产过程中掌握规格。
    附加我们的软件设置和硬件电路、
    限制是否无法提高?
    请尽快回复、谢谢!

    e2e.ti.com/.../ADC1863.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将对此进行回顾。

    在您的案例中、您如何测量 CMRR?

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以执行-6dBFS 输入(SE 为~1V、差分为~2V)、而不是仅100mV、然后重新测量。 还请描述您使用的测量过程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卡森:

    附加文件是2V 测试数据、
    并附上了200mV 不同输入的测试结果。
    其他哪些测试项目需要?
    此外、我们还在两个 PCB 之间进行了一次去焊 PCM1863交换、低 CMRR 问题遵循 IC、
    如何确保 CMRR 测试规格在软件和硬件设置方法中大于40dB、
    如果真的不可能、请让我们清楚地解释一下、谢谢。

    e2e.ti.com/.../R403_5F00_CMRR_5F00_200mV_5F00_Diff_5F00_100Hz.pdfe2e.ti.com/.../R403_5F00_CMRR_5F00_2V_5F00_Diff_5F00_100Hz.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将查看此内容、但预计感恩节假期会延迟回复。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Carson

    LPA 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请阅读以下内容  

    有一些因素可能会影响 CMRR。  您从音频精度显示的测量快照显示它使用模拟输入到模拟输出信号路径。  从原理图中可以看到、ADC 的输出将连接到 TAS5825功率放大器。 如果 您在路径中使用该放大 器测量 CMRR、那么您将无法获得精确的测量结果、因为我们不知道功率放大器会增加什么噪声和失真。 您应该使用模拟输入和 I2S 输出直接测量 APX。 如果 无法直接测量 I2S,则输入和输出信号的 FFT 可能会有所帮助。

    它们的原理图还显示了一些输入是单端输入、一些是差分输入。 对于单端输入、可能无法测量 CMRR。 正确的方法是将 IN+和 IN-引脚直接连接在一起、以获得最佳 CMRR 结果。

    此致、

    Carson