This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3262:外部麦克风噪声-编解码器偏置电压问题?

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1046349/tlv320aic3262-noisy-ext-microphone---codec-bias-voltage-issue

器件型号:TLV320AIC3262

您好!
我们使用 AIC3262编解码器开发了无线麦克风系统。 我使用内置 PDM 麦克风时效果很好、但使用外部麦克风时音质不是很好。 声音清晰、但背景中会听到明显的白噪声。 编解码器麦克风偏置引脚和外部麦克风之间有一个2.2k 电阻器。 标称麦克风电压为2.9V、即未连接任何麦克风。

供参考:在之前的产品中、我们使用 AIC3204时遇到了类似的麦克风偏置问题、我们设法通过编解码器中的替代偏置电压配置解决了这一问题。 我们希望我们这次也能这样做,但尚未取得任何成功。 有什么想法吗? 谢谢。

Eggz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eggz、

    当您说外部麦克风时、您指的是通过 IN1L 输入、您是否尝试调整第1页/寄存器52中 IN1L 的 Rin?

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Peter!

    我们正与 Eggz 合作解决这一问题。 MIC 信号连接到 IN2L、并通过2.2k 电阻器由 MICBIAS 供电。 调整 Rin 电阻器不会改变噪声、只会改变总体信号电平。 此外、禁用 MICBIAS 电压时无噪声。 另一个输入(INL1)由另一个信号源供电、听起来很清晰。 除了 Book 0/Page1/ Register 51之外、是否有任何可能影响 MICBIAS 的设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michal、

    除了  Book 0 / Page 1 /寄存器51之外、还有 Book 0 / Page 1 /寄存器8位 D2、用于设置输入共模、以提供不同的 MICBIAS 电压。

    请参阅以下摘自 https://www.ti.com/lit/ug/slau309/slau309.pdf?ts=1636647875333&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTLV320AIC3262的表格

    IN1L 是否也使用相同的 MIC、MICBIAS 和相同的路径、这一点很清楚? IN1L 可选择直接进入音频输出、而无需经过 ADC 或 DAC、因此只需确保路径。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    遗憾的是、更改 CM 电压不会影响噪声。

    INL1L 使用相同的路径、但不使用 MICBIAS。 它连接到外部音频源。 连接到 INL1L 的音频信号无需供电。 因为信号更强且该通道上的增益更低、所以可能没有噪声问题。

    更改麦克风 PGA 增益(P1_R59)会更改噪声级别、因此我认为麦克风 PGA 级之前已存在噪声。 INL1电阻器和 CM1L 电阻器设置为10k。 是否有任何可能导致此类噪声问题的设置? 噪声似乎是白噪声。
    EXT 麦克风比 PDM 麦克风要重要得多   、我有两个麦克风需要测试、但您实际上可以通过从浮动线路或回路到 GND 获取信号来听到噪音。 问题似乎出在模拟侧(噪声由模拟 PGA 放大)、但配置不多。 我尝试更改输入电阻器、共模电压、微偏置设置。 然后我尝试单独为麦克风供电、我移除了 MICBIAS 引脚连接、并将其替换为两个电阻器和电容器、它们直接由稳定器供电、但仍然有噪声

    最棒的
    Michal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michal、

    是的、听起来像是来自外部或来自 MIC 本身。 您是否在更安静的房间内尝试过或更换过 MIC?

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,pdjuandi! 我们尝试了不同的麦克风、甚至尝试了编解码器的信号线路回路到 GND、以确保不会产生噪声。 没有影响、模拟信号中仍然存在显著的噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomasz、

    那么、这是您的系统上的东西吗?这是 ECM 麦克风吗? 您的 C 值是多少?

    如果您认为这可能会导致问题、我们可以分析您的寄存器设置、我将需要您的寄存器转储以及 MCLK、WCLK 和 BCLK 的时钟频率。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、有驻极体电容式麦克风连接到 IN2L。 C 值为0.47uF。 我可以发送完整配置、但我需要通过专用通道执行此操作、我无法在此处发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomasz、

    我向您发送了一份友谊请求。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @pdjuandi 我已通过私人消息向您发送配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomasz、您好!

    Peter 本周已不在办公室、但很乐意于周一11月29日再次与您讨论此主题。 感谢您在这一节假日期间的耐心等待。

    此致、

    LPA 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomasz、

    我在单独的消息中向您发送了有关配置的评论。

    此致、

    Peter