This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSLCDK6748:音频环回示例

Guru**** 2380830 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSLCDK6748, CCSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1048607/tmdslcdk6748-audio-loopback-example

器件型号:TMDSLCDK6748
Thread 中讨论的其他部件:OMAPL138CCStudio

我在尝试构建 RTOS 示例时遇到困难。  在该 MCASP 示例中:https://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/docs/06_03_00_106/rtos/index_device_drv.html#id192 

运行 pdkProjectCreate.bat C6748时出现以下错误

C:\ti\processor_sdk_rtos_omapl138_6_03_00_106\packages/pdkProjectCreate.bat C6748
========================================================================================================================================================
配置:
  SoC            :  C6748
  板:            全部
  端字节序         :  小
  模块         :  全部
  project_type   :  全部
  处理器      :  ARM
  pdk_short_name :  C:\ti\proces~1\packages/
========================================================================================================================================================
正在检查配置...
错误:C6748 SoC 不包含 ARM 处理器
正在退出...
========================================================================================================================================================

我正在尝试为 TMDSLCDK6748构建回送示例

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、当我遇到此错误时、下面是设置 Windows 环境的方法:

          CD C:\ti\processor_sdk_rtos_omapl138_6_03_00_106
          设置 SDK_INSTALL_PATH = C:\ti\ccsv7
          设置 tools_install_path = C:\ti
          setupenv.bat
          
          CD 软件包
          Gmake all

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用以下命令生成项目:

    pdkProjectCreate.bat C6748几乎所有 DSP

    此外、请注意、您似乎正在使用 ccsv7、但 Processor SDK 6.03的建议 CCS 版本似乎为9.01、因此请确保您设置了正确的 CCS 路径、否则可能会遇到其他路径相关问题。

    此致、

    Rahul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已按照建议安装 CCS v9.01。  不过、我仍然遇到路径问题。  以下是我的脚本和输出:

          CD C:\ti\processor_sdk_rtos_omapl138_6_03_00_106
          设置 SDK_INSTALL_PATH = C:\ti\ccsv901
          设置 tools_install_path = C:\ti
          setupenv.bat
          
          CD 软件包
          Gmake all

    这似乎毫无错误地运行。  这是粘性板,它有大约40个找不到指定路径的错误:

    C:\ti\processor_sdk_rtos_omapl138_6_03_00_106\packages/pdkProjectCreate.bat C6748几乎没有所有 DSP
    ========================================================================================================================================================
    配置:
      SoC            :  C6748
      板:            全部
      端字节序         :  小
      模块         :  全部
      project_type   :  全部
      处理器      :  DSP
      pdk_short_name :  C:\ti\proces~1\packages/
    ========================================================================================================================================================
    正在检查配置...
    完成
    ========================================================================================================================================================
      pdk_PARTNO        :OMAPL138
      pdk_Eclipse_ID    :com.ti.pdk.omapl138
      RTSC_platform_name:ti.platforms.evmOMAPL138
      rtsc_target       :ti.targets.elf.c674
      CCS_DEVICE        :“com.ti.ccstudio.deviceModel.C6000.GenericC674xDevice"
    (小部分
    检测 PDK 中的所有工程并将其导入到工作区 C:\ti\proc~1\packages/MyExampleProjects 中
    检测到的测试项目:emac_lcdkOMAPL138_C674xLoopback 测试项目
    系统无法找到指定的路径。
    正在复制 macros.ini
    系统无法找到指定的路径。
           已复制0个文件。
    检测到的测试项目:GPIO_LedBlink_lcdkOMAPL138_c674xTestProject
    系统无法找到指定的路径。
    正在复制 macros.ini
    系统无法找到指定的路径。
           已复制0个文件。

    (笑声)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    很抱歉耽误您就此问题返回。 从日志中、脚本似乎无法找到您的 CCS 和相关的实用程序来运行脚本。 脚本的设计使其能够挑选用户自定义安装环境并相应地设置项目。  

    为帮助解决此问题、我使用三个简短视频按设置环境进行了记录。  

    1.设置 CCS 环境

    e2e.ti.com/.../Setup_5F00_CCS_5F00_Env.mp4

    2.安装 SDK 并运行 pdkProjectCreate  

    e2e.ti.com/.../pdkProjectCreate.mp4

    3.导入并构建示例

    e2e.ti.com/.../Import_5F00_build_5F00_Project.mp4

    请查看并告诉我这是否有帮助。

    此致、

    Rahul