This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1681:客户希望将 LRCK 组合用于 DSD 兼容模型

Guru**** 2666105 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1681, PCM9211, PCM1862, PCM1681-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1048809/pcm1681-customer-wants-to-combined-use-lrck-for-dsd-compatible-model

器件型号:PCM1681
主题中讨论的其他器件: PCM9211PCM1862

各位专家、您好!

这是 小岛。

我想问的是、PCM1681可用于 DSD 兼容型号的 LRCK。

客户希望 在该 PCM1681和其他 DAC 之间使用通用 I2S。

在上述 DSD 情况下、将 DSD 数据输入 PCM1681是否没有问题?

届时、LRCK 将为 DSD、DSD 可为2.8m 至11.2MHz。

我知道 PCM1681不适用于 DSD DAC、但我想问 可以组合使用 LRCK。

此致、

小岛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    正如 您所注意 到的、PCM1681不支持 DSD (其他 DAC、例如 PCM9211支持)、因此如果您的问题是将发送到 PCM1681的 I2S 发送到另一个作为 DSD 的 DAC、我不能就此发表评论。 此外、您还提到 了 LRCK (采样频率)对于另一个 DAC、DSD 为2.8m 至11.2MHz、但您似乎是在谈论 SCK 或 BCLK 而不是 LRCK。  

      无论如何、PCM1681都不支持 DSD。  

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash-San、

    感谢你的答复。  

    我知道你不能评论我的答案,因此我的问题如下修正。

    "当意外的 DSD 数据信号插入 LRCK 时、PCM1862将会怎样?"

     -PCM1862是否会电气损坏?

     - PCM1862是否会出现故障,但不会损坏?

    ——或是否会有其他情况呢?  

    我个人认为、如果是第二种情况、客户可以使用该信号。

    但在第一种情况下、他必须独立于信号线。

    此致、

    小岛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki-San、

    如果将意外的 DSD 数据信号发送到 LRCK、则不会造成损坏、因为就引脚而言、只  会向其发送"错误"信号、 因此 器件 不应工作。 PCM1681数字引脚的最大输入电压为6.5V。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash-San:

    最好知道器件不会损坏。

    当该数据输入 LRCK 时、行为如何?

    ・输出完全没有变化?

    ・ 快速变化会产生5 μ V 噼啪噪声?

     即 DSD 数据是  在 PCM 数据之后输入的

    ・无法预期?

    如果难以预料、但是否有任何好方法可防止对音频产生不良影响?

    我假设如果软静音(或硬静音?) 已激活、即使输出因 DSD 数据而发生变化、也不会对声音产生影响。

    这种理解是否正确?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki-San、

    我从未在非 DSD 器件上对 DSD 进行过此实验、因此我无法为您提供明确的答案、除非   器件静音后 不应出现杂音。

    我认为最好的方法是  让他们尝试并了解在他们的特定设置中如何为他们解决问题。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash-San、

    我明白你不能给我一个明确的答案。

    但是、"挂起"又如何呢?

    此器件是否有可能"挂起"或系统停止?

    此致、

    科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Koki-San、

    我认为在这种配置中使用它可能会导致系统停止或挂起 。 话虽如此,我认为只有这个发援会不起作用(非 DSD),而另一个发援会 是可以的。 整个系统可能不会停止、但也不会按预期工作。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash-San:

    我想问 一下系统是否可能停止或挂起。

    这是否意味着客户必须关闭一次才能使降压正常运行?

    或者在没有电源没有变化的情况下恢复吗? 如果是、您有什么想法、PCM1681何时重新激活?

    此致、

    小岛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Koki-San、不幸的是、我无法为您提供答案、因为我们从未以这种方式使用过它。 但是 、如果我不得不猜测、我会认为需要断电才能恢复正常运行。  

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash-San:

    您的情况是最坏的情况吗?

    还是可以通过设计问题来解决?

    8.3.3的写法如下。

    PCM1681和 PCM1681-Q1的内部运行与 LRCK 同步。 相应地、内部运行
    当 LRCK 发生变化或 SCK 和/或 BCK 中断至少3位时钟周期时、被暂停。 如果
    在这个保持状态后、SCK、BCK、和 LRCK 被持续提供、内部操作为
    在随后的3/fs 周期内自动重新同步。 无需外部复位。

    因此、我认为这应该是最坏的情况。

    BR

    科基  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Koki-San、

    是的、这是最坏的情况、但我认为这种情况很可能发生。  

    此致、

    Arash