This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:PCM9211非 PCM 检测查询

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1047416/pcm9211-pcm9211-non-pcm-detection-enquiry

器件型号:PCM9211

PCM9211具有非 PCM 检测功能、是否可以知道输入是否低于格式、非 PCM 检测将激活并向 PCM9211中断端口输出标志?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是如果你将上面的寄存器设置为检测而不设置 IN0或 INT1屏蔽和输出寄存器、那么它将在错误条件下引起中断。 以下是用于指导的 int0寄存器

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卡森:

    感谢你的建议。

    由于我具有有限的 DTS/Dolby /其他非 PCM 源、用于验证功能非 PCM 检测。 我是否知道 TI 已经验证了市场上提供给 pcm9211的所有类型的非 PCM 源、以检查非 PCM 检测是否能够做出相应的反应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、这是我无法完全验证的事情、因为有这样的种类。

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卡森:

    输入多通道 PCM 数据时、PCM9211非 PCM 检测是否可以做出反应? (表示 PCM9211可以区分立体声 PCM/多通道 PCM?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tbk、

    Carson 目前在周五之前不在办公室、他可以在那段时间返回给您。 根据我对数据表的解释、非 PCM 检测仅基于以下两种方法:

    通道状态位1为1

    2.在 S/PDIF 流中可以找到突发前导码(PA/PB)

    谢谢、  

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它将接受立体声 PCM、但会在多通道 PCM 上出错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当接收多通道 PCM 时、它将触发非 PCM 标志?(当接收多通道 PCM 时、它能否触发 PCM9211中断端口?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最好阅读数据表第18页中的这一段以回答您的问题

    此致、

    Carson