This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808:时钟停止复位

Guru**** 2665185 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1044712/pcm1808-clock-halt-reset

器件型号:PCM1808

尊敬的专家:

我想知道在 SCKL“暂停”后重新启动 SCKl 需要多少秒。

如下图所示、它需要 t_CKR +需要时钟停止复位时间。

这种理解是否正确?

此外、我知道 t_CKR 为4us、因此、请告诉我第二个时钟停止复位时间。

 

我需要在本周内回答这个问题。

 

此致、

小岛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki、

    它在此处指定:

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carson-San、您好!

    照片上有 Tckr、Trst 和 Treel。

    我认为这不是图片上的时钟暂停复位。

     时钟停止复位的含义是什么?

    它是否与这些参数相关?

    BR、

    小岛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    时钟停止复位是指时钟停止的时间、因为它不是一个特定的参数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我知道  时钟暂停复位时间没有特定参数。

    因此、 时钟停止复位的最小值可以是0、并且它可以在 t_CKR 之后开始吗?

    在这种情况下、它在4uS 后在最小情况下是否起作用? (因为 t_CKR 的最小值为4us)

    我今天必须回答客户的问题。  

    BR、

    小岛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki、

    是的、我认为它可能是任何小值、具体取决于时钟频率、因为图表中的时钟停止后的限制时间值为 t (CKR)、一旦时钟重新打开、它可能需要几个周期才能开始 t (rst)。 时钟暂停复位时间没有特定的最小值、但它会很小、因为系统仍然需要几个时钟周期、因为此时钟恢复。 但请记住、该部件不应用于停止时钟并作为例行程序的一部分立即启动、因此 我无法保证最佳性能、如果这是客户的想法、

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carson-San、您好。

    您是否谈到 蓝色或红色箭头?

    它们的大小对于这些秒有多小?  即、T_CKR 的10%  

    什么意味着无法保证最佳性能? 会发生什么情况?

    直到 该状态何时会继续?   直至下一次关断?

    我非常感谢您的友好。  

    小岛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    红色箭头未指定、但不应为零、我想说您所质疑的此功能不会被滥用、因为可能会发生时钟错误。

    只需根据您的执行频率来说明时钟错误的可能性越大、但如果您遵循此处设置的指南、则应该是可以的

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我知道时钟暂停时间不应该为零、很难说确切的分钟数。

    但客户想知道时钟暂停时间、在  CLK 更改(L 或 H)和 插入下一个 FS 之后的时间内、PCM1808将复位。

    客户不知道该时间需要等待多少秒。

    你有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否这不是我们可以提供的信息。

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carson-San、您好!

    这种理解是否正确?

    无论是否存在时钟暂停时间都无关紧要。 执行以下步骤。

    1. PCM1808检测到 CLK 停止
    2. 在 T (CKR)周期的延迟后复位
    3. (时钟停止时间或没有该时间)
    4. 如果 CLK 正确、则重新运行

    或者、我想问的是、它是可以的、因为如果 CLK 正确、PCM1808将在复位后重新运行。

    因此,时钟暂停时间的周期 对重新操作没有影响。

    此致、

    科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki、

    我相信您所说的一切都是正确的。