This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1654:8通道数字滤波器。

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1654, TLV320ADC6140, TLV320ADC3140, TLV320ADC5140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1047276/opa1654-digital-filter-for-8-channel

器件型号:OPA1654
主题中讨论的其他器件: TLV320ADC6140TLV320ADC3140TLV320ADC5140

我需要在放大器 opa1654电路之后实现数字滤波器、您是否需要了解我可以使用什么 DSP 组件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Airton、

    根据您在此处给出的基本说明、我的第一个估计是、您可能需要一个能够处理4个输入以及数字滤波的 ADC、 例如 TLV320ADC6140。 我将把这个帖子移至 ADC 论坛。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否用于音频用途?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒的早晨!

    我接收 到一个介于5A 15kHz 之间的正弦信号,我需要分析振幅和相位变化,消除噪声,我需要提高 DE 信号增益并抑制噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、数字信号来自哪里? 或者、您是否需要转换为数字、然后滤波器再重新转换为模拟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要转换为数字、过滤和分析结果、确保信号的 fase 和振幅发生变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我浏览一下可以满足这些需求的器件、我将在48小时内回复。

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这里最好的选择是 TLV320ADC3140、 TLV320ADC5140或 TLV320ADC6140、它们都是相同的、除了 SNR 随着第一个数字从3变为5变为6而提高。 它们具有我们 ADC 的大多数滤波功能。

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否建议开发工具? 评估板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://www.ti.com/tool/ADC3140EVM-PDK

    https://www.ti.com/tool/ADC5140EVM-PDK

    https://www.ti.com/tool/ADC6140EVM-PDK

    给你。