This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4674:随机输出通道损坏

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4674

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1048721/lm4674-random-output-channel-is-damaged

器件型号:LM4674

大家好、


我将暴露我的问题。

我们遇到了有关 LM4674音频功率放大器的一些问题。

实现的原理图电路如下所示。 此电路用于隔离32欧姆阻抗耳机上的 L 和 R 音频通道。

之所以使用变压器、是因为耳机有一个通用引脚被拉至 GND。

有时、在某些器件中、观察到 LM4674的输出音频线路 L (OUTLA、OUTLB)或 R (OUTRA、OUTRB)已损坏、并且永久停止工作。 我们不知道它对放大器造成损坏的原因是什么。

 请、有人可以提供帮助?


 

提前感谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、德语、

    由于 LM4674是 D 类、因此我不建议将电容器直接放置在器件的输出端。 理想情况下、驱动器首先应该看到的是电阻/电感分量。 D 类输出端的电容器可能会在 PWM 信号的快速开关边沿导致高过冲。
    此外、对于此器件运行、不会对使用变压器运行情况进行全面测试/考虑、因为用例是 BTL 负载。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您的回答。

    我们已经执行了一项测试、该测试包括在 C19、C35和 C21上添加一个额外的电容器以增加每个电容、结果是另一个通道输出损坏相对较快。

    它似乎是电流峰值的损害的原因造成的。

    我们已在其他器件中移除这些电容器、直到现在所有电容器都正常工作、并且其他通道未损坏。

    再次感谢。
    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、德语、

    您的反馈。
    我认为这是可以预料的、如前所述、建议移除直接连接到 D 类输出端的电容、这样可以防止过冲、从而防止电流峰值。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师