This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:音量 α 滤波器

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1048876/tas5805m-volume-alpha-filter

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件:TAS5805

大家好、

为了在无需点击的情况下平稳变化体积、我们将使用 α 滤波器结构。

对于我们设置的3ms、当我们移动音量时、我们可以听到步进噪声。

然后我们设置24或48、 我们听不到它们。

但是 、尽管音量值为零、我们仍能听到一些声音。

(__LW_AT__声音不会完全消失。)

声音大于24毫秒(听不到3毫秒)

您会不会对音量 α 滤波器算法以及如何避免此问题表示满意。

此致、  

K. Yamada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenta

       要平滑更改音量、应增大 Alpha 值。 但是、您能更具体地描述"体积值为零"吗? 您是指 PPC3中的音量为-110dB、还是使用了其他方法来控制音量? 我想我们以前没有遇到这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

    Tnuks、供您回复。

    我是说 PPC3中的体积为-110dB。

    对于我们的应用、我们将用户可变音量设置为-110dB 至0dB。

    设置-110dB 并发出声音后、我们会听到小声音。

     

    此致、

    K. Yamada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenta

       我们检查了这个问题、结果是当您将 Alpha 值设置得更大时会发生一些谐振。 此问题将在 TAS5805和 TAS5825中发生。 您设置的 Alpha 值越大、噪声在-110dB 时就越清晰。 因此、最好不要在 TAS5805中将该值设置得更大。 我们的客户可以尝试逐渐更改音量、以避免出现噪音。 通常、Alpha 值3ms 足够平滑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shadow:

    感谢您的确认。

    您会告诉我什么是共振吗?

    为什么会发生这些事件?

    您的意思是-110dB 不是零值,您不是?

    此致、

    K. Yamada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenta

        谐振发生在数字处理器端、仅在您将音量 Alpha 值设置为大时发生。 当谐振发生时、当您将音量设置为-110dB 时、您仍会听到声音。 通常、当音量为-110dB 时、您不应听到任何声音。 这个问题不会造成比这个更严重的伤害。 我们发现这个问题有点晚了、所以它会出现在5805和5825中。 我们将其固定在5828中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shadow:

    感谢你的答复。

    当共振发生时,体积 α 值有多大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenta

       当值大于4时、您可能会听到一些声音。 具体取决于扬声器的灵敏度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shadow:

    感谢你的答复。 注意到。