This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:Linux 器件树

Guru**** 2584065 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1048836/tas2505-linux-device-tree

器件型号:TAS2505

大家好、

你好。

我们是否有 TAS2505的器件树结构? 我们的客户正在使用 Yocto Zeus BSP、他们正在申请有关 TAS2505 Linux 驱动程序集成以及器件树绑定的完整信息。

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    我已将 TAS2505上的 DTS 问题告知我们的软件驱动程序团队、让我再次与他们联系、以了解更多详细信息。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan、

    感谢您的观看、我将等待您的更新。

    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    上周、我们的 SW 团队的一部分人员不在办公室、我将跟进他们的问题、并将尽快提供反馈。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    我将在下面添加反馈:

    MCLK 和采样率以 tas2505代码硬编码。

    MCLK 为12288000。 但是在 tas2505_SET_DAI_SYSCLK 中、系统传递的 freq 值不是12288000。 因此、在 tas2505_setup_PLL 中、返回值错误。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan、

    感谢您提供信息。 客户是否需要更改驱动程序源代码? 我没有找到有关器件树的任何信息、您能帮助解决这个问题吗?

    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛、

    正确、我的理解是、如果客户使用的时钟不包含在 tas2505代码中、他们需要手动将它们输入到代码中。

    此 tas2505的驱动程序代码不是由 TI 开发的、因此遗憾的是、除了代码本身、我们没有任何参考资料。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师