This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 导出时出现问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LME49600, OPA3832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1046263/problem-in-exporting

主题中讨论的其他器件:LME49600OPA3832

导出我的设计时遇到问题、例如、带通滤波器四阶切比雪夫型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shruti、

    请提供其他信息。  

     您在设计中使用的是哪些 TI 器件?  

    您要导出到什么?  

    此致、

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 的是 LME49600。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能更具体地说明正在导出的内容吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用滤波器设计工具设计 Chebyshev 四阶带通滤波器...但在设计完成后、我无法导出...我正在使用 具有 PSIPE 模型的 LME49600运算放大器...仍然、 我在 exporting..it 显示导出 failed....please 中遇到问题尝试解决此问题...我已经附加了上述设计的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shruti、

    好的、谢谢您的澄清、但是您说的是什么滤波器设计工具?

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    滤波器设计工具 TI

    webench.ti.com/.../9

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否正在尝试导出、它会阻止您、或者您是否可以选择导出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它显示正在导出、然后导出失败

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shruti、

    感谢您的报告。 从您对问题的描述来看、在滤波器设计工具上、导出操作似乎失败。 我们将验证相同的内容并进行研究。

    此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shruti、

    我们尝试使用 您共享的设计图像的"摘要"中的规格重新创建您的设计。 但 我们无法 重新创建您的设计。 请   向我们提供重新创建设计 的步骤、以便我们验证和调试问题。

    谢谢、此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shruti、

    我们创建了与您共享的设计类似的设计。 我们能够重现运算放大 器 LME49600导出失败的问题

    由于 运算  放大 器 LME49600的 SPICE 模型问题、导出似乎失败。我们可能需要很长时间才能解决模型问题、或者我们可能必须禁用 运算放大 器 LME49600的导出

    或者、我们可以下载 OPA3832的 TINA 导出 功能以满足您的规格、您 可以考虑 使用该运算放大 器作为您的直接参考。

    随附了 TINA 导出设计、其中包含运算放大器 OPA3832、可满足您的设计 规格。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/6/webench_5F00_design_5F00_5197183_5F00_11616.tsc

    如有任何进一步的疑问,请向我们回复。

    谢谢、此致、

    Umayal