This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5780M:如何使用.cfg 文件初始化 IC

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5780MEVM, TAS5780M, TAS5825M, TAS5754M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1046991/tas5780m-how-to-initialize-the-ic-using-a-cfg-file

器件型号:TAS5780M
主题中讨论的其他器件:TAS5825MTAS5754M

我正在尝试使用 PurePath Console 3创建.cfg 文件、以便用于初始化我们产品上的 TAS5780M 放大器。  我从 TAS5780MEVM 开始。   我可以 使用 PPC3 (带有音频处理块)初始化 EVM、放大器 IC 输出 按预期进行开关。  如果我使用终端系统集成块写出该配置的.cfg 文件、对 EVM 进行下电上电、然后使用直接 I2C 块重新加载保存的.cfg 文件、则会发生所有写入、但放大器 IC 输出不会切换。  cfg 文件中似乎缺少一些内容。

加载.cfg 文件后、我还需要执行其他操作来启动放大器吗?

谢谢!

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daniel

      PPC3的转储文件应该运行良好、您无需执行任何操作。 您是否仍然使用 EVM 进行所有测试? 使用 I2C 块向 EVM 写入.cfg? 如果是、您可以读取寄存器0x76以检查器件是否保持在播放模式。 也是0x23、以查看是否发生任何错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shadow He。

    感谢您的建议。  我们来看看这些寄存器。

    我发现将.cfg 文件加载到 功率循环 EVM 中不起作用、因为 EVM 上的其他部件(DRX、USB 接口)尚未初始化、我认为它们提供时钟。  这是不可理解的。

    但我们仍然无法在 PCB 上启动器件。  奇怪的是、我们使用了类似这样的其他 TI 放大器(TAS5754M、TAS5825M)、完全没有问题。  实际上、除了一个引脚(/RESET)外、TAS5780M 在硬件上几乎与 TAS5754M 完全相同。  我们将对 EVM 主板进行热接线、使其进入 PCB 的 I2C 总线、然后查看是否可以使用 EVM 而不是我们自己的固件进行初始化。

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我们建议在开始 I2C 通信之前等待100ms 至240ms、以便 DVDD 电源稳定下来、并在启用器件输出之前提供稳定的 I2S 时钟。

    您是否能够使用固件读回寄存器? 您能否确认其写入正确?

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis。

    我们当前置位/RESET、启动 I2S 时钟、等待5秒让电源稳定并对电容进行充电、取消置位 /RESET、然后再等待10毫秒、再开始写入 I2C 寄存器。  因此、我认为我们应该在这方面是可以的。

    我们将对 EVM 进行热接线以将其导入 PCB、看看这是否告诉我们任何信息。  现在、我们无法显示任何 I2C 读取结果、这将是查看正在发生的情况的最简单方法。

    当我们有更多信息时、我将再次发布。

    谢谢!

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    期待听到您的测试结果

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们最终发现、从 BCLK 运行 PLL 在 TDM256模式下不起作用。  在我们改用 MCLK 后、放大器开始切换。