This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:如何使用 TAS2505 Linux 驱动程序和器件树?

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505, TAS2505-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1044758/tas2505-q1-how-to-use-tas2505-linux-driver-and-device-tree

器件型号:TAS2505-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS2505

您好!

在移植 tas2505驱动程序期间、

我不熟悉器件树的使用、因此我很难移植它。

由于内核版本较低、因此无法使用 tlv320aic32x4通用驱动程序。

我们将在 TI Github 上移植 tas2505 Linux 驱动程序。

在结构数据中、SYSCLK 和 p_div 参数被输入为0。

当前使用的 Linux 内核是4.4.4120 架构 ARM  处理器

请提供 tas2505的设备树手册或解决方案来解决问题。

谢谢你

-调试日志-  

tas2505-codec 2-0018:不支持采样率(48000)和格式

tas2505-codec 2-0018:asoc:无法设置 tas2505-fifi HW 参数:-22

-设备树-

tas2505:tas2505@18{
兼容="ti、tas2505"
tas2505、GPIO-reset =<&GPE 14 0>;
reg =<0x18>// 0x30 >> 1.
};
di-link@0{
stream-name="I2S_0"
编解码器、格式="I2S"
编解码器、连续时钟;
PCM =<&adma0>;
DAI =<&i2s0>;
编解码器=<&tas2505>;
编解码器、da-name ="tas2505-hifi"
};

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TAS2505-Q1

    您好!

    在移植 tas2505驱动程序期间、

    我不熟悉器件树的使用、因此我很难移植它。

    由于内核版本较低、因此无法使用 tlv320aic32x4通用驱动程序。

    我们将在 TI Github 上移植 tas2505 Linux 驱动程序。

    在结构数据中、SYSCLK 和 p_div 参数被输入为0。

    当前使用的 Linux 内核是4.4.4120 架构 ARM  处理器

    请提供 tas2505的设备树手册或解决方案来解决问题。

    谢谢你

    -调试日志-  

    tas2505-codec 2-0018:不支持采样率(48000)和格式

    tas2505-codec 2-0018:asoc:无法设置 tas2505-fifi HW 参数:-22

    -设备树-

    tas2505:tas2505@18{
    兼容="ti、tas2505"
    tas2505、GPIO-reset =<&GPE 14 0>;
    reg =<0x18>// 0x30 >> 1.
    };
    di-link@0{
    stream-name="I2S_0"
    编解码器、格式="I2S"
    编解码器、连续时钟;
    PCM =<&adma0>;
    DAI =<&i2s0>;
    编解码器=<&tas2505>;
    编解码器、da-name ="tas2505-hifi"
    };

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    我可能需要请我们的一位驾驶员专家来了解这一点、我将在 下周初尝试获得一些反馈、

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我正在关注这个主题: https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1048836/tas2505-linux-device-tree

    现在关闭这个。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师