This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1794A:OutputGain

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1047365/pcm1794a-outputgain

器件型号:PCM1794A
主题中讨论的其他器件:PCM5122

当我使用基准中所示的电路进行原型设计并输入 I2S 信号时、输出电平为-18dB。
如果 PCM5122输入了相同的信号、则输出为0dB。
我检查了各种情况、但我不理解原因。 有什么提示吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以提供您使用的实际原理图吗?

    谢谢。

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我正在关闭此 TT、因为 FA 在新的帖子中再次询问该 TT、我正在回复该帖子。

    对此,

    Arash