This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:如何通过 LINE1L 传递到 LOUT、同时通过 AGC 功能记录和限制输出电压?

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1049108/tlv320aic3104-how-to-pass-through-line1l-to-lout-while-recording-and-limit-output-voltage-by-agc-function

器件型号:TLV320AIC3104

尊敬的 TI 团队:

 我们现在正在尝试在记录时将 LINE1L 输出直接输出到 LOUT、下面是我们应用的输入/输出信号规格:

1、Line1L:5~750 mVrms

2。LEFT_LOP/LEFT_LOM:250~750 mVrms

我们面临的问题是:

1. 我们是否可以通过打开寄存器81的"PGA_L"输出 Line1L 信号? 还应同时设置什么?

    

根据 提供的输入规格、如果我们希望在所有输入电压(5~750 mVrms)下保持和限制750mVrms 的输出电压、是否可以通过设置 AGC 功能来满足这一要求?

请帮助您查看上述问题、谢谢。

BRS、

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    1.是的、您可以通过配置图中所示的寄存器来使用 PGA 直接路径。 例如、除了 R81、您还需要设置 R19、R22、R15等

    2.我认为 这是可能的。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的回复。 对于问题1、我们已经执行了这个函数。 现在、每条线路1L/R 都可以顺利通过 L/Rout。

    但是、对于 AGC 配置、我们仍然不太清楚目标电平与输出电压之间的相关性。 您能否帮助提供有关如何计算 AGC 目标水平的更多说明、或者可能有一份我们可以参考的文档?

    如果可能、将我们的规格作为示例将更好。 (如果输入= 5或750mV、如何计算目标电平并将输出限制在750mV?)

    感谢和 BRS、

    Yang Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    这是一个应用程序。  请注意、AGC 上的示例也适用于 AIC3104。

    https://www.ti.com/lit/an/slaa446/slaa446.pdf?ts=1635780155533&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTLV320AIC3120

    此致、

    Peter