This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3220:设计帮助

Guru**** 2388460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3220
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1047457/tpa3220-design-help

器件型号:TPA3220

您好,团队

附件是电路的原理图、如下所述。 我很荣幸能够获得您的技术支持。 下面我将介绍该问题、并附上相应的电路和参数测试结果。

问题1:根据官方数据、当 tpa3220ddwr 由30V 供电时、当 thd 为1%时、8 Ω 功率为2 * 50W、当 thd 为10%时、8 Ω 功率为2 * 60W。 它实际上是根据无法满足官方数据的演示参数进行的。 有关实际参数、请参阅随附的我的 AP 测试图1。 原理图、随附图 2.

请帮助您了解是否有任何改进空间、并帮助您提出改进方法。 谢谢你

问题2:根据官方数据、tpa3220ddwr 提供8 Ω thd = 10%、2 * 60W 连续功率、但实际上、它只能是2 * 40W 连续功率。 当正弦波达到1kHz 时、随着功率的增加、保护时间将变得越来越短。 我认为它可能与我的 PCB 的热耗散有关、

但是、如果它与散热有关、请参阅问题3。

问题3;  TPa3220dwr、在26V 电源条件下、输出功率为41W、可产生连续功率。 有关特定功率和失真、请参阅附录3/4。 同样、在30V 电源条件下、输出功率为43W、仅能持续大约30秒。 有关特定的功率和失真、请参阅固件5/6。

在不同的电压下、输出的功率类似。 30V 电压易于保护、26V 电压可产生连续功率。 请帮助分析原因;

问题4;  TPa3220dwr、保护后、FAULT 引脚输出低电平。 故障接触后、无法自动恢复。 它只能在复位引脚后恢复、对吧? 在附录1的原理图中、检查 R19 / R20 / R21 / R26 / Q1 / Q5的电路是否可行。 在执行故障保护操作后、Q5打开以使 Q1导通、复位时拉至低电平、故障在复位后变为高电平。 实际测试显示电路无法正常工作、单独测试是可行的。 只要它是闭环的、这是不正常的;

抱歉、根据官方数据、在使用 tps3802k 进行保护后是否可以实现自动复位?

早期产品一直在使用 TPA3110/TPA3118、这款 TPA3220是第一次使用、因此 TI 在官方技术支持方面遇到问题、请提供一些帮助、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附图1.

    附图2.

    附图3.

    附图4.

    附图5.

    附图6.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="494336" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1047457/tpa3220-design-help ]问题1:根据官方数据、当 tpa3220dddwr 由30V 电源供电时、当 thd 为1%时、8 Ω 功率为2 * 50W、当 thd 为10%时、8 Ω 功率为2 * 60W。 它实际上是根据无法满足官方数据的演示参数进行的。 有关实际参数、请参阅随附的我的 AP 测试图1。 原理图、随附图 2[/报价]

    在查看测量数据之前、我们需要查看测试台以确认正确的设置、以确保组件的 DCR 上发生压降足够低。

    请检查 PVCC 电压、确保 pvcc 纹波不是限制峰值输出功率的因素

    2.请检查10uH 电感器的 DCR

    3.请检查 PCB 布局的 DCR 是否不限制测量数据。  

    4.请检查是否排除了扬声器电缆 DCR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="494336" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1047457/tpa3220-design-help "]

    问题2:根据官方数据、tpa3220ddwr 提供8 Ω thd = 10%、2 * 60W 连续功率、但实际上、它只能是2 * 40W 连续功率。 当正弦波达到1kHz 时、随着功率的增加、保护时间将变得越来越短。 我认为它可能与我的 PCB 的热耗散有关、

    [/报价]

    该器件是焊盘朝下的、因此热量肯定是一个重要因素、因为 FET 的 RDS_ON 会随着温度升高而增加。

    请注意:在音频应用场景中、峰值功率以几个周期播放、而不是连续播放。  这可能是指定的40W@1% THD 与50W 数据表的差异。  

    此外、您的测试数据已通过以下方式对这一点进行了校对:

    • 连续运行功率为40W@1% THD
    • 在扫描 THD 与 PO 间的关系图中、1% THD 大约为45W 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="494336" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1047457/tpa3220-design-help "]

    问题3;  TPa3220dwr、在26V 电源条件下、输出功率为41W、可产生连续功率。 有关特定功率和失真、请参阅附录3/4。 同样、在30V 电源条件下、输出功率为43W、仅能持续大约30秒。 有关特定的功率和失真、请参阅固件5/6。

    [/报价]

    我找不到固件5/6。 音频设备不能在峰值功率下连续运行。 如果需要、请使用具有焊盘朝上散热焊盘的更高输出功率器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="494336" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1047457/tpa3220-design-help "]

    问题4;  TPa3220dwr、保护后、FAULT 引脚输出低电平。 故障接触后、无法自动恢复。 它只能在复位引脚后恢复、对吧? 在附录1的原理图中、检查 R19 / R20 / R21 / R26 / Q1 / Q5的电路是否可行。 在执行故障保护操作后、Q5打开以使 Q1导通、复位时拉至低电平、故障在复位后变为高电平。 实际测试显示电路无法正常工作、单独测试是可行的。 只要它是闭环的、这是不正常的;

    抱歉、根据官方数据、在使用 tps3802k 进行保护后是否可以实现自动复位?

    [/报价]

    是的、OT 关闭后、应使用复位切换来重新开始播放。

    有关 TPA3802K、请访问另一个论坛以获取帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、这里只是一个提示:使用 具有良好写作/图形样式的附件文档将是更好的阅读体验。 否则、我很难回答您的所有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在看到问题的答复后,仍有一些问题。 请继续帮助反馈。 谢谢!

    问题1:TPA3220官方连续功率如下所示。 根据问题2的答覆,我知道技术数据的连续功率不是1kHz 以下的连续输出,但音频的连续功率是这样理解的呢?

    问题2:根据对问题4的答复,过热保护后,无法自动恢复,需要人工复位开关才能恢复。 对吗?

    演示原理图上的 J13是设计的自动恢复吗? 请参见下图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Depeng、我将在几个问后提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="494336" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1047457/tpa3220-design-help/3878250 #3878250"]来自[/quot]

    同样、要回答问题1、我们需要知道以下答案。 否则、与指定的数据表进行简单比较毫无意义。

    --------

    在查看测量数据之前、我们需要查看测试台以确认正确的设置、以确保组件的 DCR 上发生压降足够低。

    请检查 PVCC 电压、确保 pvcc 纹波不是限制峰值输出功率的因素

    2.请检查10uH 电感器的 DCR

    3.请检查 PCB 布局的 DCR 是否不限制测量数据。  

    4.请检查是否排除了扬声器电缆 DCR。

    --------

    此外、需要检查布局的热耗散路径有多好。  

    [引用 userid="494336" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1047457/tpa3220-design-help/3878250 #3878250"]

    演示原理图上的 J13是设计的自动恢复吗? 请参见下图:

    [/报价]

    存在由 POR 器件控制的延迟。  请通过客户电路进行检查。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 迪伦

    非常感谢!

    我已将其传达给我的客户。

    祝你度过美好的一天!

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 技术团队;

    您好! 已收到回复! 我已经知道电源问题。 在实际测试中遇到另一个需要支持的问题。 谢谢!

    问题1:30V 电源、输出功率2*42W、8 Ω、1kHz、连续功率输出、 THD+N 目前<1%、3分钟后提供热保护。

    26V 电源、输出功率2*42W、8 Ω、1kHz、连续功率输出、 此时 THD+N=6.5%、非常好、无热保护;

    在相同的输出功率下、高电源电压为什么具有热保护? 加热和电源电压之间是否存在某种相关性?

    问题2:J13是自动重试。 电路短路后能否实现自动复位? 这个问题不是很清楚?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源电压更高、效率也会更低。 相同的输出功率、如果 PVDD 较高、则会在其他器件而非负载上消耗更多的电压。

    2.如果您连接 J13、当报告故障时、FAULT 引脚将通过复位控制复位 IC、如果未连接、则需要通过 复位控制手动复位 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,王,

    非常感谢!

    我已将其传达给我的客户

    祝你度过美好的一天!

    James