This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424LQ1EVM:TAS6424LQ1EVM

Guru**** 2811545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1049241/tas6424lq1evm-tas6424lq1evm

器件型号:TAS6424LQ1EVM

您好!

感谢您提供 Gerber 数据。

您能否向我们提供用于此布局的堆栈? 由于 Gerber 数据已堆叠、但未显示针对不同阻抗(如50E、90E、100E 等)考虑的不同布线宽度

此外、如果可能、您还可以告诉我们、在此 EVM 布局中 SPDIFIn 信号所考虑的阻抗是多少? 它是50E 或75E、或者没有阻抗控制、之后是什么??

此致、

罗纳克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ronak:

    没有特殊的阻抗控制、您可以考虑全部50E。  

    此致、

    Derek