This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211EVM-U:通过 Parralells 连接到 Windows10上的 EVM

Guru**** 2562850 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM9211EVM-U, PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1045729/pcm9211evm-u-connecting-to-evm-on-windows10-via-parralells

器件型号:PCM9211EVM-U
主题中讨论的其他器件: PCM9211

您好!

 我已经订购了 TI 的 PCM9211EVM-U 套件、以运行一些有关 SPDIF 支持的实验。  我已经在 Mac 上的 Parrallels 中运行的 Windows10上安装了 CodecConnect 软件。  当我将 EVM 连接到我的 PC 时、我看到它作为音频设备显示在设备管理器中。  CodecConnect 似乎没有连接到它。  随附了一些屏幕截图来说明此问题。  请提供建议吗?  有时、EVM 不会显示在设备管理器中、CodecConnect 会连续抛出异常。

布伦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否可以建议在应用程序上运行兼容模式故障排除、方法是右键单击"兼容性故障排除"并在建议模式下选择和使用软件。

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卡森:

      感谢您的及时答复(以及我的延迟表示歉意)。   我已经尝试在 Windows 兼容模式下运行该程序、并且得到了相同的结果。

    布伦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brent、

    您是否在其他器件上尝试过此操作?

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我的 Parallels Windows VM 可以与我连接的所有其他 USB 设备一起工作、包括许多 USB 音频设备(例如 FireFace RME、Schiit Joutenheim)。  我不确定如何使用其他器件正确测试 TI CodecControl 应用、因为 PCM9211 EVK 是我唯一连接该应用的器件。  FWiw、我可以使用 Mac 和 Linux 裸机进行测试。  我没有裸机窗户机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我与印度的软件团队联系、了解更多信息、我会回复、因为这有点超出我的范围。

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从软件方面:

    编解码器控制与最新版本的窗口不兼容、或者对它所构建的特定窗口版本的依赖性太大。 遗憾的是、在任何窗口上都能正常工作并不容易。  

    此致、

    Carson