This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2770EVM:TAS2770:音频放大器 tas2770是否支持16kHz 采样频率(PCM 模式)?

Guru**** 2813325 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1049157/tas2770evm-tas2770-is-audio-amplifier-tas2770-support-16khz-sampling-frequency-pcm-mode

器件型号:TAS2770EVM
主题中讨论的其他器件:TAS2770

      当我以44.1kHz 的频率运行系统时、它工作正常、但当我尝试以16kHz 的频率运行系统时、它不会在扬声器中提供任何响应。

      尽管在驱动器中完成了采样频率(16kHz)和频率比(32)的检测、但扬声器没有响应。

      请帮我解决此问题、并提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhosh、

    TAS2770支持 44.1kHz 至192kHz 的采样率。

    此致、

    Atiq