Other Parts Discussed in Thread: TAS5634EVM, TAS5634, TAS5548
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5634 主题中讨论的其他器件:、 TAS5548
我正在就我的 TAS5634 IC 问题向 TI 寻求帮助。 我有一个来自 TAS5634EVM 的已知良好的参考配置、该配置可生成正确的输出、我已将该配置转储到我们的原型板上。 我遇到的问题是、放大器 IC 的输出看起来像恒定噪声、而不是正弦输出。 PWM 调制器(TAS5548)已被正确刷写、并且正在生成所需的 PWM 信号以针对2x BTL 配置相应地馈入 INPUT_A、INPUT_B、INPUT_C 和 INPUT_D。
当我从原型板的输出中捕获 FFT 数据时、我看不到载波频率谐波或我正在注入的任何测试信号。 因此、我认为存在配置错误、电路板布局问题或固件配置问题、但我没有看到。
我非常愿意谈论支持并展示当前的原理图/光绘文件、以获得良好的工程设计实践、从而指明正确的方向。