This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM-HV500:关于触发按钮

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM-HV500, LDC3114, DRV2700EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1048329/drv2700evm-hv500-regarding-the-trigger-button

器件型号:DRV2700EVM-HV500
主题中讨论的其他器件: LDC3114、 DRV2700EVM

您好!  

DRV2700EVM-HV500 (EVM)有一个触发按钮、可在不使用 GUI 的情况下运行。 要使用触发按钮、需要对 MSP 进行编程。 您能否 编写一个程序 、以便 EVM 能够对压电体产生的由电动势触发的压电体施加电压?  如果无法检测到、您似乎需要 LDC3114来检测压力并触发 EVM。 但我不知道如何连接这两个器件。   

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否澄清一下、您是否询问如何让触发器正常工作?

    此外、此   器件不能使用此"编程、以便 EVM 能够向由压电源产生的电动势触发的压电施加电压"。

    最棒的

    Carson

    LPA 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢你的答复。 我正在问如何使用 LDC3114 EVM 获取触发信号。 只需推动传感器就足够了? 我还想问 如何 将信号发送到 DRV2700EVM-HV500作为触发器、并向压电式施加电压。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DRV2700EVM 上有一个触发按钮、用户可以使用该按钮直接对 MSP430进行编程

    如此处 的数据表所示:

    要 使用 LDC3114、您需要将一根导线焊接到电路板上金属暴露的部分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      有点难看,但我用红色圈在顶部中间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢你的答复。 您是说我必须在 TRIG 和 C20之间连接 LDC3114? 但我不确定 LDC3114的焊料位置。 请告诉我在哪里连接?  
    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    该器件不是专家、但根据我对用户指南的解释、您必须从与进入 LDC3114的特定按钮按压相关的输出点进行焊接、这将是导致这些输出 LED 或测试点的布线之一