This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RC4558:最大输出是什么?

Guru**** 2582105 points
Other Parts Discussed in Thread: RC4558

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1049306/rc4558-what-is-the-biggest-output

器件型号:RC4558

大家好、

如标题所示、当电源为5V 时、RC4558的最大输出是什么?

BR

Jiawei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiawei、您好!

    请参阅数据表、了解相对于电源的输出电压摆幅。 图5显示了该值、我在下面复制了该值。 请注意、最小电源电压为±5V、而不是5V

    最棒的
    Jerry