This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5548:降低 tas5548/38的功耗

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5624A, TAS5548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1049008/tas5548-reduce-power-consumption-of-tas5548-38

器件型号:TAS5548
主题中讨论的其他器件:TAS5624A

您好!

我在电池供电的音频系统中使用 TAS5548/38。 您能否建议如何将此处理器的电流消耗降至最低水平? 它是否可以通过微调一些寄存器设置来减小? 我的应用仅用作 I2S 至 PWM 转换器(至 TAS5624A)。 2个 I2S 输入端口正在使用、3个 PWM 输出端口正在使用。 不使用 DAP 全部处理。 仅使用音量增益(仅在设备通电后设置、不会实时更改音量)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tbk

       您可以按照描述的方式设置器件、它将提供一些帮助。 但实际上、功耗不会发生太大的变化、DSP 的功耗在不同的设置中不会发生太大的变化。 您可以使用寄存器0x27来关闭不想使用的通道、这样可以节省一些能源。