This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3140:[TLV320ADC3140]通道7和通道8始终延迟6同步时间

Guru**** 2562800 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1047129/tlv320adc3140-tlv320adc3140-channel-7-and-channel-8-always-delay-6-sync-time

器件型号:TLV320ADC3140
主题中讨论的其他器件:TAS5805M

大家好、TI 团队

我们使用三个 ADC 在32槽 TDM 模式下记录24麦克风数据。

我们发现所有三个 ADC 都有问题、通道7和8始终比 其他通道延迟。

请检查时钟计时:

这是寄存器映射、除了三个 ADC 的时隙位置不同、其他寄存器相同

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您是否可以使用油漆中的线条或其他编辑器进行分段、在其中每个通道开始和停止、并标记哪个通道、以便我可以更好地解释和帮助您的情况?

    此致、

    Carson

    LPA 工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

     黄色是数据线、绿色是同步 CLK

    红色是 BCLK、蓝色是输入数据。

    BCLK 24.576M = 16位 * 32插槽 * 48K 同步

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我错了、请纠正我的问题、但为什么不使用 TDM 的前8个插槽?

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、我们使用四个 ADC 来实现32个插槽。

    前8个插槽 已被主 ADC 占用、用于 线路输入和扬声器(tas5805m)硬件反馈

     我粘贴的寄存器映射是三个从 ADC。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、它是否只是从器件都显示出通道7和通道8的问题、还是仅显示其中一个问题?

    您能否展示一切连接方式的基本示意图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    主 ADC 不使用 CH7&ch8,、但所有三个从 ADC 都存在此问题。

    请查看下图  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    可能已找到基于其他 E2E 帖子的解决方案:

    另请注意、如果您使用8个 PDM 麦克风通道、则需要禁用 DSP_CFG1寄存器(0x6c)中的双二阶滤波器、否则、通道7和8将显示过度延迟。  

    如果问题仍然存在、请告诉我您是否禁用。

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BiQuad 在默认  寄存器(0x6c)中启用。

    但禁用 双二阶滤波器后、问题无法解决。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、曾、

    您能否突出显示 或说明在示波器记录上观察到的延迟  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、卡森

    感谢你的很多帮助

    禁用 双二阶可解决此问题。

    但需要更改启用通道的寄存器 bee.

    换言之、它无法实时调整

    谢谢