This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [TAS5805M] TAS5805M 输出电压很小

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1048875/tas5805m-tas5805m-output-voltage-is-small

器件型号:TAS5805M

您好!

TAS5805M 可以很好地播放。

但是、当回放0dB 音频数据时、TAS5808仅向 扬声器输出3.5V 电压。

我们认为它很小。

您知道正常电压范围是多少吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         让我们关闭这个问题、因为提交了另一个相同的问题。

    Leon