This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3168A:I2S 线路中的音频数据格式

Guru**** 2644125 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3168A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1048346/pcm3168a-audio-data-format-in-i2s-lines

器件型号:PCM3168A

您好!

我的应用使用 PCM3168A 音频编解码器。 ADC 的输出进入 FPGA、在将数据发送到 DAC 输入之前需要进行一些音频处理。
我想确认 I2S 线路上的24位音频数据格式。 24位表示完整的整数数据(没有小数部分)还是24位数据被拆分为整数和小数部分。 如果是、我想知道用于整数部分和小数部分的位数。

还想知道24位数据是表示有符号数据还是无符号数据。 (根据我的理解、这是有符号数据、请您确认相同的数据)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、该音频位深度为整数和有符号。

    此致、

    Peter