This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:效率和 SVDD 电流

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1048359/tas2505-q1-efficiency-and-svdd-current

器件型号:TAS2505-Q1

大家好、

您能建议以下参数吗?

1、Po = 1W @8 Ω 时的效率、  

2、当 Po = 1W @8 Ω 时、SVDD 上的最大输入电流  

条件如下。  

-I2C 控制

-未使用 HPOUT

IOVDD=3.3V

-无模拟输入

- I2S 输入

- DVDD/AVDD 是在外部提供的

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、

    我在 EVM 上针对您的指定设置进行了测试、SPKVDD 在5V 时为~0.275A、在5.5V 时为~0.255A。 这是使用台式万用表进行测量的、因此应考虑直流电流、而不是峰值电流。
    我无法获得效率测试设置、但如果您需要任何其他特定的电流点、我可以为您提供帮助。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师