This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5755M:该器件是否在 PurePath 控制台中提供支持?

Guru**** 1639730 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5755M, TAS5711, TAS5751M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1047974/tas5755m-is-this-device-suported-in-purepath-console

器件型号:TAS5755M
主题中讨论的其他器件: TAS5711TAS5751M

我们有许多使用 TAS5755M 放大器的产品。

目前、我们使用 TAS5711 GDE 来配置器件的寄存器映射。

然而、TAS57X1 GDE 并不完美、并且在将近10年的时间里没有更新! (最新版本自2012年起)

我们严重担心未来的 MS Windows Update 将使其停止工作。

我尝试在 PurePath 控制台中使用 TAS5751M 目标以及 TAS5755M-EVM 和 MC57XXPSIA 接口卡、但在连接 USB 电缆时 PurePath 控制台应用完全没有响应。
我想这是 PPC 说不支持 h/w 的方式。 我找不到适用于 PPC 的 TAS5755M 应用程序。

同样的 h/w 对于 GDE 软件也可以正常工作、但就像我说的那样、它太旧了、可能只能在一天内停止工作。

那么、2012年的旧 GDE 是否是 TAS5755M 图形配置应用程序的唯一选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Kenny

      很抱歉、我们没有计划更新 TAS57x1 GUI、因为它已经是一个旧产品。 我们建议使用一些较新的产品、如 TAS58系列。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。  
    我们将了解 TAS58系列的新产品。 在此之前、我们仍需要支持我们的现有产品、并且我们在这些产品上投入了大量资金。

    在 GUI 上的手指仍然可以使用:-)...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenny、

    我们建议使用具有较旧 Windows 版本的笔记本电脑、因为我们无法保证与未来 Windows 版本或更新的兼容性、并且没有计划更新这些旧设备的软件。

    此致、

    Luis