This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1971:LM1971不会在复位后静音、只能在0至-20dB 之间设置

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: LM1971

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1048082/lm1971-lm1971-does-not-mute-out-of-reset-can-only-be-set-from-0-to--20-db

器件型号:LM1971

您好、TI、

我的问题似乎与 以下主题中报告的问题相同:

LM1971:lm1971的最大衰减约为20dB、但数据表的衰减为62db? -音频论坛-音频- TI E2E 支持论坛

我在定制 PCB 上安装了 LM1971。  我们使用5V Vdd 和2.5V Vref。  我能够通过 SPI (包括逻辑分析仪附件)向器件写入数据。  我可以成功地将0dB 到-20db 之间的任何阶跃中的衰减设置为。  但是、如果我尝试使用更高的衰减(包括0x3F 静音)、衰减保持在-20db。  此外、我们还在定制 PCB 之外运行了一个实验、在 Vdd 下施加5V 电压、并测量 从 IN 到 OUT 的电阻。  在这种情况下、我们测量的电阻约为35kOhm、这表示器件在 IN 和 OUT 断开的情况下不会在静音模式下退出 POR、如数据表所示。

上面的 E2E 主题建议问题可能与硬件相关。  我们已尝试使用两个单独的生产日期代码(总共四个器件)的器件、发现所有器件上都存在相同的问题。   

以下是 SPI 总线的示波器捕获。  这些示例首先发送0x02的衰减、然后发送0x3F 的衰减(静音)。  结果是0x02将设置正确的衰减、但静音将设置约-20dB。  我可以根据需要多次替换命令、它们将具有各自的效果、但静音永远不会达到-100dB。:

以下是逻辑分析仪的设置。  它们与 SPI 设置相同。  我正在使用 MSP432P401Y 和 TI SPI 驱动程序。

请告诉我任何建议的下一步、以找出根本原因或解决问题。   

谢谢!

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    恐怕这可能与您链接的线程类似。 在该测试中、他们提到要测试3个器件、但没有关于其最终速率的进一步信息。 您只有4个器件? 或者您的设备中只有4个显示此症状?
    这是一个旧的传统器件、除了已经在线的器件之外、没有太多关于它的信息。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师