This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808:-I2S BCLK/LRCLK 计数-相似的 ADC 系列

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808, PCM1801, TLV320ADC3120, PCM1804

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1047680/pcm1808--i2s-bclk-lrclk-counts---similar-adc-families

器件型号:PCM1808
主题中讨论的其他器件: PCM1801TLV320ADC3120PCM1804

尊敬的先生或女士:

我只有一个能够驱动受控模式下 PCM1808PWR ADC 的 I2S 主控器件。

事实证明、主器件输出是32BCLK/LRCLK 设置、而 PCM1808的数据表中指出它不受支持。
我已联系主器件的制造商、了解是否可以在那里更改协议设置、但我想知道您的产品系列中是否有支持32BCLK/RLCLK 运行的类似/替换器件?

此致、

Adam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    PCM1801或 TLV320ADC3120是否适合您?

    此致、

    Carson

    LPA 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卡森:

    第一个看起来是一个不错的选择。  TLV320ADC3120只有1个单端输入。 我需要其中两个器件、以便在不进行大量修改的情况下更换新 IC。  PCM1804我之前在其他应用中使用过、如果我正确获取数据表、则1801属于同一系列、仅具有硬件控制功能、而不是 I2C。
    目前唯一的问题是库存。 在未来3个月内、我似乎无法获得任何可靠的数量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是我们所有音频 ADC 的链接、您可以在其中按库存进行排序、您可以查看该链接以帮助找到更快的分辨率:

    https://www.ti.com/audio-ic/converters/adc/products.html

    此致、

    Carson