This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805M-SDOUT

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1047404/tas5805m-tas5805m-sdout

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件: TAS5805

尊敬的 TI 团队:

如图所示、XMOS 侧的阻抗信号由 TAS5805M 的 SDOUT 给出、但 XMOS 要求可以调整阻抗音量的振幅。TAS5805M 是否满足此要求?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开关、

        我不知道您对停止信号的含义、 但我们的 SDOUT 仅支持预 DSP I2S 信号或后 DSP I2S 信号、无法对其进行修改。 如果要更改某些音量、可能需要在 TAS5805M 处理流程中对其进行调整、并将 DSP 后 I2S 信号用作 SDOUT。

    BRS

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    谢谢!如果我设置 POST DSP 模式、我能否分别调整输出信号和 TAS5805M 的输出音量? 我想在不改变 TAS5805输出音量的情况下单独调制 SDOUT 信号振幅。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         我们无法支持这一点、因为 SDOUT 只是 I2S 信号的输出或输入。  

    Leon