This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2EVM:FB1812 PN 建议

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1047456/tpa3116d2evm-fb1812-pn-recommendation

器件型号:TPA3116D2EVM
主题中讨论的其他器件:TPA3116D2

大家好、

我们看到、对于 TPA3116D2、它可以选择电感器或 铁氧体磁珠、我们的客户对此有两个问题:

1、`s 电感器或 铁氧体磁珠的区别是什么?

2、您能否帮助建议 一些可用于 TPA3116D2的铁氧体磁珠器件型号? `s μ W 输出为25W

非常感谢。

此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果客户没有 EMI 要求或输出低于10W、则可以使用磁珠。  

     `s、如果客户的输出为25W、我们建议他们使用电感器。

    此致、

    Derek