This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2770:针对高于14V 的 VBAT 的 SAR ADC 测量

Guru**** 2693255 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1045237/tas2770-sar-adc-measure-of-vbat-above-14v

器件型号:TAS2770

大家好、E2E 团队!

我们将 TAS2770用于客户的其中一款产品、作为扬声器健康通信系统的一部分、我们将 VBAT 从放大器报告给主机设备。

在系统中、我们使用+16V 的 VBAT 电压、但当读取寄存器0x27和0x28时、结果始终为0xE0C (~+14V)。 这已经在不同的系统上复制、读数大致相同(0xE0E、0xE0F、和相似值)  

我们隔离了一个系统上的 VBAT 网络、并连接了一个外部电源、以验证放大器中 SAR ADC 的行为。 我们从 SAR ADC 获得的读数在任何低于+14V 的值时都是正确的、但是、在任何高于14V 的电压下、SAR ADC 转换的结果始终大约为+14V (0xE0C、0xE0F、以及类似值)。

这是针对 VBAT 的 SAR ADC 的限制吗?

TAS2770中是否需要任何配置来使 SAR ADC 能够读取高达+16V 的电压?

谢谢!

 -Diego Melendez Lopez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    您在 TAS2770 EVM 上也看到同样的行为吗?

    此致、

    Atiq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atiq、

    感谢您发送电子邮件、是的、我们在 EVM 上看到了相同的行为。  

    此致、

     -Diego Melendez Lopez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    我们还尝试了 EVM 上 VBAT 的 SAR ADC 测量、它在高达14V 的电压下工作良好、并在高于14V 的电压下达到饱和。 我建议在您的应用中使用高达14V 的电压。  

    谢谢、
    Atiq
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atiq、

    感谢您的确认。 您是否有关于 SAR ADC 饱和原因的任何其他信息?我想了解这是否是器件的预期行为。 如果是这样、我们是否能使 SAR ADC 在高于14V 的值下无法工作?

    谢谢!

     -Diego Melendez Lopez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    我正在与团队核实有关此 SAR ADC 测量的更多详细信息、并将在下周早些时候向您发布。

    谢谢、

    Atiq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    用于 VBAT 的 SAR ADC 的当前设计实现方案针对14V 电压、因此您得到的测量结果是正确的。  我们在内部工作、以便下次更新数据表时能够反映这一变化。

    谢谢、

    Atiq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atiq、

    好了、我们将在 TAS2770的未来设计中考虑这一点。

    感谢您的帮助!

     Diego Melendez López í a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    感谢 您在设计中使用 TI 音频产品。

    此致、

    Atiq