This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1861EVM:CAD 或尺寸

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1861EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1046135/pcm1861evm-cad-or-dimension

器件型号:PCM1861EVM

大家好、团队、

我的客户正在寻找 尺寸 PCM1861EVM 、我们 也很感激 CAD 模型。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我深入研究一些存档文件、我将了解我是否可以找到一些有用的文件、我将在本周结束前回复

    最棒的

    Carson

    LPA 工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在没有焊接组件的情况下、实际电路板尺寸为:

    10.05cm x 7.05cm x .1cm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carson、您好!

     由于他们正在对我的系统进行 CAD 建模以检查组件是否适合我的外壳、因此 他们需要了解焊接组件的整体高度。 是否有可能得到这个尺寸?

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将音频端口焊接到最大高度时、最大高度为~3.2cm